Partner Admin に関する FAQ (よくある質問)

Partner Admin に関する FAQ (よくある質問)

FAQ (よくある質問)

このサイトが指示されたのはなぜですか?

貴殿の TI-Pass アカウントにはパートナー管理者の権限が付与されており、貴社の複数の TI-Pass アカウントをより効率的かつ適切に管理することが許可されています。これらの権限を使用すると、TI のセキュア システムへのアクセスを必要とするアカウント ("パートナー ユーザー"と呼びます) を作成して管理することができます。 パートナー管理者は、これらの権限を使用して特定のタスクを実行し、貴社に割り当てられたパートナー ユーザー アカウントと TI のシステムの整合性を維持することができます。

注:Partner Admin アプリケーションにアクセスするには、https://tipartner.ti.com/ にアクセスする必要があります。また、TI エクストラネット管理者が、貴殿の myTI アカウントにパートナー管理者の権限を付与しておくことも必要です。  

私はパートナー管理者ですが、どのような責任がありますか?

  1. TI のセキュア システムを使用して貴社内のパートナー ユーザーが業務を遂行することを許可する。
  2. 必要に応じてアカウントのセットアップや更新を行い、貴社のパートナー ユーザーをサポートする。
  3. 以下のような状況で、TI-Pass アカウントを適切な時間枠で削除する。
    • パートナー ユーザーが貴社を退職した。
    • パートナー ユーザーの貴社内での責務が変わり、TI のセキュア システムにアクセスする必要がなくなった。
  4. 貴社内のパートナー ユーザーが、TI のセキュア システムへのアクセスを引き続き必要としているかどうかを定期的に検証する。        

パートナー管理者である場合、何らかの法的責任または義務が課されますか?

はい、そのとおりです。Partner Admin アプリケーションにアクセスするには、パートナー管理者の責任に関する契約を読んで同意する必要があります。Partner Admin アプリケーションに初めてアクセスする際に、かかる契約が提示されます。 

パートナー ユーザーは、どのような方法でセットアップできますか?

パートナー ユーザーは最初に、アクティブ化済みの myTI アカウントを取得しておく必要があります。かかるユーザーは、www.ti.com にアクセスし、「Register」 (登録) をクリックする方法で、myTI アカウントを登録する必要があります。登録後、アカウントを有効にするための E メールがかかるユーザー宛に送信されます。

新しいパートナー ユーザーが登録を完了した後、貴殿は次のことを実行します。

  1. Partner Admin アプリケーション ( https://tipartner.ti.com/) にアクセスします
  2. ヘッダーの「Setup Partner User」 (パートナー ユーザーのセットアップ) をクリックします
  3. 新しいユーザーの myTI アカウントに関連付けられている E メール アドレスを入力し、「Role」 (役割) を選択します
  4. 一度に最大 9 人のユーザーを入力できます。ページの下部にある「Create」 (作成) ボタンをクリックします。新しいパートナー ユーザーは 1 通の E メールを受信します。かかる E メールは、登録フォームへの入力を行い、パートナー ユーザーになるプロセスを完了するための手順を記載しています

パートナー ユーザにとって、「Pending」 (保留) と「Registered」 (登録済み) の各ステータスはどのような意味ですか?パートナー ユーザーは、どのような方法で「Registered」 (登録済み) ステータスになれますか?

TI エクストラネット管理者またはパートナー管理者がパートナー ユーザーをセットアップした後、かかるパートナー ユーザーは「pending」 (保留) 状態になります。特権アクセスを取得するための登録フォームへの入力を完了するよう通知する E メールがかかるユーザー宛に送信されます。「Pending」 (保留) ユーザーがかかる登録を完了するまでに、10 日間の猶予があります。登録が完了した後、かかるユーザーは「registered」 (登録済み) パートナー ユーザーになります。

パートナー ユーザーの情報は、どのような方法で変更できますか?

Partner Admin アプリケーション ( https://tipartner.ti.com/) で、以下の手順を実行します。

  1. ヘッダーの「Modify Users」 (ユーザーの変更) をクリックします
  2. 変更しようとするユーザーの隣にある「Edit」 (編集) ボタンをクリックします
  3. 貴殿はユーザーの E メール アドレスと役割を編集することができます
  4. 「Save」 (保存) ボタンをクリックします

パートナー ユーザーはどのような方法で更新できますか? また、パートナー ユーザーの更新頻度はどのくらいですか?パートナーが更新されていない場合、どうなりますか?

パートナー ユーザーが当月末に期限切れになる場合、かかる月の初めの時期に、パートナー ユーザーの更新を行うように通知する E メール通知が貴殿宛に送信されます。TI エクストラネット管理者も、同じ通知を受け取ります。加えて、TI エクストラネット管理者とパートナー管理者の一方またが両方が、同じパートナー ユーザー リストを更新することになります。

パートナー ユーザーを更新または無効化するには、以下の手順を実行します。

  1. Partner Admin アプリケーション (https://tipartner.ti.com/) にアクセスします
  2. ヘッダーの「Renew Users」 (ユーザーの更新) をクリックします
  3. 該当のページには、当月末に期限切れになるユーザーのリストが表示されます。1 行ずつ (1 人ずつ) 更新することも、一度に複数のユーザーを選択して更新することもできます。
    • 更新を行い、パートナー ユーザーのアクセス権を今後 6 か月にわたって有効にするには、「Approve」 (承認) を選択します。
    • 特権アクセスを削除するには、[Revoke] (無効化) を選択します。パートナー ユーザーを無効化すると、かかるユーザーはパートナー ユーザーではなくなります。ただし、かかるユーザーは、TI (テキサス・インスツルメンツ) が一般向けに公開している情報に引き続きアクセスすることができます。
    • 管理者が何も操作を実行しない場合、かかるユーザーは「Revoke」 (無効化) を実施されたものと見なされ、当月末に特権アクセスが無効になります。

パートナー ユーザーの降格 (demote) とはどのような意味ですか?パートナー ユーザーは、どのような方法で降格できますか?

パートナー ユーザーを降格すると、かかるユーザーの特権アクセスを削除できます。TI (テキサス・インスツルメンツ) の保護対象情報を参照する必要がなくなったユーザーに対して、この操作を行います。降格後、かかるユーザーはパートナー ユーザーではなくなりますが、TI (テキサス・インスツルメンツ) が一般向けに公開している情報に引き続きアクセスすることができます。

パートナー ユーザーを降格するには、以下の手順を実行します。

  1. Partner Admin アプリケーション (https://tipartner.ti.com/) にアクセスします
  2. ヘッダーの「Demote Users」 (ユーザーの降格) をクリックします
  3. 降格しようとする 1 人または複数のユーザーを選択します
  4. 「Demote」 (降格) ボタンをクリックします。 

追加の質問がある場合、誰に問い合わせればよいですか?

ほかの質問がある場合、貴社を担当する TI エクストラネット管理者にお問い合わせください。

定義


TI エクストラネット管理者

「TI エクストラネット管理者」という役割は、パートナー企業が TI の外部向けセキュア Web サーバーにアクセスを付与するための承認の要求と取得を実行できる任意の TI 従業員に与えられます。かかるアクセスの目的は、機密に該当する可能性のある情報をセキュアな方法で共有しやすくし、TI とパートナー企業の間の取引関係を強化することです。TI エクストラネット管理者には、かかるパートナー企業で 1 人のパートナー管理者を特定し、最初にセットアップする責任があります。パートナー管理者は通常、TI 従業員から見て、かかる企業の主要な連絡先です。両方の管理者は、該当する「Administrative Overview」 (管理概要) の説明に記載されているように、追加の機能と責任を付与されます。 


パートナー管理者

「パートナー管理者」という役割は、TI とパートナー企業の取引関係において、かかる企業の主要な連絡先となるパートナー企業の従業員に対して付与されます。最初は TI エクストラネット管理者がパートナー管理者の識別を行います。かかるパートナー管理者が TI-pass ID を取得した時点で、TI 従業員はかかるパートナー従業員をパートナー管理者として識別します。かかる指定を確立した後、パートナー管理者は、パートナー企業の他の従業員が TI-pass ID を取得することを許可できます。TI-pass ID の許可は、業務上必要な従業員のみに付与するものとします。    


パートナー ユーザー

パートナー ユーザーとは、相互に有益なプロジェクトやベンチャー事業に関して、TI と協力して働く企業の任意の従業員のことです。パートナー ユーザーに対して、TI の特定のセキュア外部 Web サーバーにアクセスして使用する特別な許可が付与されます。この許可は必要に応じて付与されるものであり、両社の利益を図って、両社間の情報交換を容易にするものです。


パートナー (団体、企業、法人のいずれか)

パートナーとは、両社の業務上の利益を実現するために TI と協力して働く団体、企業、または法人のことです。かかる業務上の状況で、相互の業務目標を達成するために、両社の間で機密性の高い業務情報の共有が必要になることがよくあります。TI-pass ID は、かかる情報へのアクセスを制御し、セキュリティを維持するためのセキュアな手段というニーズに対応します。