計算の簡素化
00:16:21
|
2025 年 06 月 17 日
このシリーズは、オペアンプのノイズに関連した 9 つのテーマで構成され、今回が第 4 回目となります。 直前のトレーニングでは、非常に簡易なオペアンプ回路を対象にして、わかりやすいノイズに関する手計算を行いました。実際の回路では、このような手計算は長く複雑になる可能性があります。 このトレーニングでは、ノイズ計算を簡略化するために使用できるいくつかの方法を示しますが、その方法は支配的なノイズ源を識別し、寄与の大きくないノイズ源を無視しています。 支配的な発生源を識別すると、システムのノイズ性能を迅速かつ効果的に向上させる方法に関する洞察が得られます。
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
プレシジョン ラボ シリーズ:オペアンプ
video-playlist (62 videos)