電気的オーバーストレス - 概要
00:09:01
|
2024 年 09 月 30 日
このシリーズはオペアンプの電気的オーバーストレス (EOS) に関連した 4 つのテーマで構成され、今回が第 1 回目となります。 このトレーニングでは、電気的オーバーストレスの原因と、電気的オーバーストレスに対する回路の堅牢性を向上させ、またテストする目的で使用できるいくつかの方法について説明します。 このビデオのすべての例ではオペアンプを使用した回路を示しますが、これらの方法は他のデバイスを使用した回路にも適用できます。 この後に続くビデオでは、部品の値を選択する方法の付加的な詳細や、電気的オーバーストレスに対する堅牢性を確認するために使用するテスト方法を示します。
ビデオを視聴した後、以下のボーナス コンテンツで学習内容を強化してください。
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
プレシジョン ラボ シリーズ:オペアンプ
video-playlist (62 videos)