HDMI およびデュアルモード DisplayPort とは?
00:14:24
|
2025 年 03 月 10 日
| この TI プレシジョン ラボのビデオでは、HDMI® とデュアルモード DisplayPort (DP++) について説明します。HDMI および DP++ は、ビデオソースとデジタルオーディオの両方を、高解像度 TV (HDTV) やモニタなどのシンクデバイスに伝送できる一般的なビデオインターフェースです。規格には 2 つのバージョンがあります。(HDMI1.4b、HDMI2.0) で構成されています。また、HDMI デバイス向けの 3 つの主要な信号コンポーネント、すなわち遷移最小化差動信号 (TMDS)、ホットプラグ検出 (HPD)、およびディスプレイデータチャネルについても説明します。(DDC) |
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
プレシジョン ラボ シリーズ:ビデオ インターフェイス
video-playlist (5 videos)