C2000™ 拡張パルス幅変調器 (ePWM):トリップ ゾーン サブモジュール

これは、タイプ 4 の ePWM について説明する、C2000 ePWM ビデオ シリーズの 5 番目のビデオです。

00:04:03|22 4月 2022

これは、タイプ 4 の ePWM について説明する、C2000 ePWM ビデオ シリーズの 5 番目のビデオです。このビデオでは、ePWM モジュールに搭載されているトリップ ゾーン サブモジュールについて詳しく説明します。トリップ ゾーン サブモジュールは、障害条件 (トリップ) の発生時に、ePWM 出力を強制的に特定の状態にします。トリップ ゾーンによって生成できるトリップには、ワンショット トリップとサイクル バイ サイクル トリップの 2 種類があります。さらに理解を深めるために、関連する計算の例をいくつか示します。

このビデオはシリーズの一部です