Q: ローンチパッドとは何ですか?
A: ローンチパッドは、テキサス・インスツルメンツ製のマイコン開発キットです。 プロジェクトのさまざまなニーズに対応するための多彩な特長を備えたローンチパッドを提供しています。 すべてのローンチパッド・キットに、アプリケーションの開発を開始するために必要なものがすべて含まれており、価格は 9.99 ドル~ 19.99 ドルです。 点滅 LED や回転モーターも 20 ドル未満で入手できます。
TI のさまざまな製品の詳細については、「ローンチパッド」タブをクリックしてください。
Q: マイコンとは何ですか?
A: マイコンは、日常的に利用する電気製品で使われている、メモリやCPUなどを単一のチップに搭載し回路などを制御する小さな半導体チップです。 これらの超小型のコンピュータをあらゆるものに搭載することで、時間や場所を問わず、手頃な価格でコンピューティングを実現できます。 電動歯ブラシから自動車のキーフォブに至るまで、マイコンはコードによってプログラミングされた「脳」として機能します。 マイコンは MCU や uC とも呼ばれます。
それだけではありません。 マイコンによって、日々新しい発明が実現しています。 次のアイディアの構成要素として機能する場合もあります。 ワイヤレス・モジュール、ライト、モーターなどと接続することで、現在の問題に対する新しいまたはより優れたソリューションを作成できるようになります。
テキサス・インスツルメンツで、ユーザーがさまざまな機能を取り入れることができるよう、各マイコンに対して独自のローンチパッドを用意しています。 MSP430™ マイコン、C2000™ マイコン、Tiva™ C シリーズ ARM® マイコン、および Hercules™ マイコンの仕様や機能については詳細をご覧ください。
Q: ブースタパックとは何ですか?
A: ブースタパックは、ローンチパッド上に搭載されるプラグイン・モジュールです。 これらの革新的なツールをローンチパッドの標準化されている一貫したコネクタにプラグインすることで、任意の TI マイコンを使用してさまざまなアプリケーションを開発できます。
ブースタパックは、テキサス・インスツルメンツ、パートナー各社、およびコミュニティから入手できます。 静電容量式タッチパッド、ワイヤレス通信、センサ測定、LED ライティング制御などの機能が含まれています。 ブースタパックには 20 ピン版と 40 ピン版が用意され、1 つのローンチパッドに複数のブースタパックをプラグインすることで、設計の機能を強化できます。 興味があれば、 構築、市場投入、および独自の製品を販売する方法をご確認ください。
Q: Energia とは何ですか?
A: Energia は、配線フレームワークに基づき、Robert Wessels が立ち上げたオープン・ソースのエレクトロニクス・プロトタイピング・プラットフォームです。 Energia はコミュニティによって構築され、ユーザーが簡単に開始できるように、Energia には処理に基づいた統合開発環境(IDE)が含まれています。 ローンチパッドと Energia を組み合わせることで、ライト、モーター、他の出力を制御するために切り替えや検出を行うインタラクティブなオブジェクトを実現できます。
詳細については、www.energia.nu をご確認ください。
Q: Code Composer Studio とは?
A: 意のままに使用できるプログラミング・ツールは Energia だけではありません。 Energia はすばやく簡単に開発を開始するための優れたツールですが、追加の機能やより強力なコーディング環境が必要となるときがくる可能性があります。 その場合、 CCS を使用します。CCS は TI のEclipse ベースの IDE です。 コードの一時停止やレジスタ値の測定などを行うためのデバッグ機能といった強力な機能が特長です。 CCS は極めて強力な開発環境であり、開発者がマイコンの機能を最大限に引き出すことができるよう支援します。
詳細については www.tij.co.jp/ccs をご覧ください。
Q: E2E とは何ですか? また、43oh.com とは何ですか?
A: ローンチパッドや TI マイコンに関する質問、回答が記載されているコミュニティです。 技術資料で回答が見つからない場合は、e2e.ti.com および www.43oh.com をご確認ください。 TI E2E エンジニア・コミュニティは Engineer-to-Engineer の略で、幅広いポートフォリオのあらゆる TI 製品に関連する問題解決のお手伝いをします。 43oh はサード・パーティー・フォーラムで、コミュニティ・メンバーが TI 製品にかかわらず、アイディア、知識、コツ、解決策、成果、経験などを共有する場です。
場所を問わず、すばらしいプロジェクトから学んだり、さらには知識や専門技術を共有する気持ちで他のユーザーの質問に回答することもできます。 このコミュニティはローンチパッドやこれによって実現できるアイディアの原動力となっています。
Q: 「エコシステム」とは何ですか?
A: TI で「ローンチパッド・エコシステム」という用語が使用されているのを聞いたことがあるかもしれません。 エコシステムは、開発者がローンチパッドの可能性を最大限に利用できるようにするためのハードウェア、ソフトウェア、およびコミュニティなど独自のプロジェクトや、ソリューションを作成することを可能とするすべてのコンポーネントです。
Q: 「製作者に対する取り組み」とは何ですか?
A: 製作者は自身で行う目的で新しいことを学習したり、新しいものを製作することを好む個人を指します。 製作は子供から、学生、プロのエンジニアまで誰もが行うことができます。 製作者が「次のすばらしいアイディア」を生み出すのに必要なテクノロジーを提供できるようにすることが TI の目標です。
ローンチパッドは、製作者にとって最適な開発キットです。 アクセスしやすいオープン・ソフトウェアによってサポートされる、手頃な価格の高品質のハードウェアは、あらゆる製作者のプロジェクトにおいて非常に重要です。 9.99 ドルから入手できるローンチパッドは、設計にインテリジェンスを追加するにあたり、最も低い価格帯基準を設けています。
Q: TI のシリコンを使用するには、エンジニアでなければいけませんか?
A: TI のサイトをご確認ください。 ローンチパッドの特長を把握し、ご自分のローンチパッドをお選びください。 その後、概要やトレーニングをご覧ください。 利用可能なブースタパックを確認して購入するか、ご自分で作成する方法を学びます。 コミュニティから学んだり、新しく得た知識を提供したりします。