API 타사 개발자 사용 약관
소개 및 목적
중요 – 주의 깊게 읽으십시오. 텍사스 인스트루먼트 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 사용 약관에 대한 본 타사 개발자 부록("부록")은 Texas Instruments Incorporated 및 그 자회사(통칭하여 "TI")에서 제공하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스와 관련 문서, 소프트웨어 및 TI의 API 포털 콘텐츠(통칭하여 "TI API")의 사용에 적용되며 텍사스 인스트루먼트 애플리케이션 프로그램 인터페이스 사용 약관(현재 https://www-sat.itg.ti.com/ko-kr/legal/terms-conditions/application-programming-interfaces-agreement.html에서 제공, 이하 "API 약관")을 참조용으로 여기에 통합합니다. TI API에 액세스하거나 사용함으로써 귀하는 자신과 귀하가 대표하는 모든 법인을 대신하여 본 부록 및 API 약관에 동의하게 됩니다. 귀하가 법인을 대신하여 TI API를 사용하는 경우, 귀하는 해당 법인을 본 부록 및 API 약관에 구속할 권한이 있음을 진술하고 보증하며, 본 부록 및 API 약관을 수락함으로써 해당 법인을 대신하여 그렇게 하는 것입니다(본 부록에서 "귀하"에 대한 모든 참조는 해당 법인을 지칭합니다). 본 부록에 사용되었으나 달리 정의되지 않은 대문자로 표기된 용어는 API 약관에 명시된 의미를 갖습니다. API 약관과 본 부록이 상충하는 경우 본 부록이 우선합니다.
TI API를 다른 TI 제품 또는 서비스에 대한 인터페이스 또는 서비스와 함께 사용하는 경우 이러한 다른 제품 또는 서비스에 대한 약관 또는 라이선스도 적용됩니다.
1. TI API 사용.
귀하는 API 약관 및 본 부록에 따라 TI API에 액세스하고 사용해야 합니다. 귀하는 TI API를 사용할 수 있는 권한이 TI로부터 정식으로 승인되고 귀하에게 API 통합 서비스를 제공하도록 계약한 TI 고객("API 최종 사용자")을 대신하여 TI API에 연결하는 애플리케이션("애플리케이션")을 개발, 유지 및 운영하는 데만 TI API를 사용할 수 있습니다. 귀하의 애플리케이션이 귀하가 제공하고 유지 관리하는 인터페이스를 통해 API 최종 사용자에게 TI 데이터를 표시하는 경우, 귀하의 애플리케이션은 TI와 API 최종 사용자 간에 실시간 또는 실시간에 가까운 속도로만 TI 데이터를 전송할 수 있습니다. 귀하는 API 최종 사용자의 요청을 충족하는 데 합리적으로 필요한 최소한의 TI 데이터를 합리적으로 필요한 기간 동안만, 그리고 해당 TI 데이터를 API 최종 사용자에게 표시하기 위한 목적으로만 보유할 수 있습니다. 귀하는 API 최종 사용자가 해당 법률, 규정 또는 API 약관을 준수하도록 요구하고, API 최종 사용자가 해당 법률 규정 또는 API 약관을 위반하는 것을 고의로 지원하지 않습니다. TI는 귀하와 API 최종 사용자 간에 적용되는 애플리케이션 약관의 당사자가 아니며 귀하는 애플리케이션과 관련하여 API 최종 사용자에게 모든 지원을 제공할 책임이 있습니다. 귀하는 TI가 애플리케이션에 대한 지원을 제공할 의무가 없음을 인정하며, TI가 그러한 지원을 제공할 수 있다고 API 최종 사용자에게 진술하지 않습니다.
2. TI API의 사용에 대한 금지 및 제한.
귀하는 다음을 수행할 수 없으며, 다른 사람의 다음과 같은 행위를 지원하지 않습니다. (a) TI 데이터의 스크레이핑, 마이닝, 데이터베이스 구축 또는 기타 방식으로 영구적 사본을 만드는 행위, (b) API 최종 사용자의 요청을 충족하는 데 합리적으로 필요한 것보다 더 긴 기간 동안 TI 데이터를 저장하는 행위, (c) TI 데이터 또는 TI 데이터의 분석 또는 일부를 기반으로 제품 또는 서비스를 생성 또는 제공하는 행위, (d) TI API 또는 TI 데이터를 TI 제품 및 서비스에서 API 최종 사용자를 마이그레이션하기 위해 사용하는 행위, (e) API 최종 사용자의 요청을 충족하기 위해 귀하의 애플리케이션에 필요한 최소한의 데이터보다 더 많은 양의 데이터를 TI API에 요청하는 행위, (f) API 최종 사용자 이외의 당사자에게 귀하의 애플리케이션을 제공하는 행위, (g) 고유 추천 식별자를 위조 또는 변경하거나 귀하의 애플리케이션에서 발생하는 쿼리의 출처를 모호하게 하거나 변경하는 행위 또는 (h) 기타 본 부록 또는 API 약관을 위반하여 TI API 또는 TI 데이터를 사용하는 행위.
3. 보안, 모니터링, 감사
귀하는 애플리케이션이 산업 보안 표준에 따라 개발되어 안전한 방식으로 TI API로 운영되었음을 보증합니다. TI는 기술을 사용하여 애플리케이션으로 인해 발생할 수 있는 문제의 영향을 모니터링, 감지, 방지 또는 제한할 수 있습니다. 본 부록 및 API 약관을 모니터링하고 준수했음을 입증하기 위해 귀하는 (a) TI(또는 TI에서 지정한 타사)에 귀하의 애플리케이션에 대한 합리적인 액세스 권한을 제공하고, (b) 귀하의 준수와 관련된 모든 질문이나 설문지에 응답하며, TI의 합리적인 요청이 있을 경우 이러한 응답을 인증하고, (c) TI의 합리적인 요청에 따라 TI가 선택한 내부 또는 독립 감사자가 귀하의 애플리케이션 또는 TI API 사용과 관련된 모든 기록 또는 활동을 감사하도록 허용하고, 그러한 감사 요청에 응해야 합니다.
4. 책임의 제한
a. 일반 제한 사항. 어떠한 경우에도 TI는 본 부록 또는 TI API 또는 TI 데이터의 사용과 관련하여 발생한 특수한, 간접적, 부수적, 징벌적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 이는 TI가 이러한 손해의 가능성을 미리 알리지 않았더라도 마찬가지입니다. 이러한 제외된 손해에는 제거 또는 재설치, 대체품 또는 서비스의 조달 비용, 컴퓨터 외부 시간, 인건비, 영업권 손실, 이익 손실, 절감 손실, 사용이나 데이터 손실 또는 업무 중단이 포함됩니다. TI는 귀하에 대한 다른 당사자의 어떠한 종류의 청구에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
b. 사양 제한 사항. 어떠한 경우에도 본 부록 또는 TI API 또는 TI 데이터의 사용으로 인해 발생하는 TI의 책임 한도는 본 부록 또는 500달러(US$500)에 따라 사용자가 TI에 지불한 금액 중 더 많은 금액을 초과할 수 없습니다. 둘 이상의 청구가 존재하더라도 이러한 제한은 확대되거나 연장되지 않습니다.
c. 면책. 귀하는 청구, 손실, 손해, 소송, 판결, 소송 비용 및 변호사 수임료로 인해 발생하는 모든 책임 또는 비용을 포함하여 귀하의 애플리케이션, TI API 또는 TI 데이터 사용 또는 본 부록 또는 API 약관 위반으로 인해 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 청구, 소송 또는 조치로부터 TI를 보호하고 면책합니다.
5. 기타
관할 법원에서 본 부록의 조항이 집행 불가능하다고 판단하는 경우, 해당 조항은 법률이 허용하는 최대 한도 내에서 시행될 수 있도록 필요한 범위 내에서 수정된 것으로 간주됩니다. 또는 수정할 수 없는 경우, 조항이 분리되고 본 부록에서 삭제되며, 본 부록의 나머지 부분은 계속 적용됩니다. TI는 예를 들어 법률 변경 또는 TI API의 변경 사항을 반영하기 위해 언제든지 본 부록 또는 일부를 수정할 수 있습니다. TI.com에서 본 부록을 정기적으로 검토하십시오. 수정된 부록에 동의하지 않을 경우 TI API 사용을 중단해야 합니다. TI API를 계속 사용하면 수정된 부록에 동의하는 것으로 간주됩니다.
아래 서명자의 정당한 권한을 위임받은 대리인이 인정하고 동의합니다.
회사:
저자
이름:
제목:
날짜: