GPCCEDV

GPCCEDV

Überblick

Ein Messparameter-Rechner (GPC) ist ein mathematisches Berechnungs- und Simulationstool, das dem Batteriedesigner hilft, passende kompensierte CEDV-Koeffizienten (End of Discharge Voltage) für ein spezifisches Batterieprofil zu erhalten. Das Tool ermöglicht es dem Benutzer, die Genauigkeit des Ladezustands-ICs über verschiedene Temperaturbereiche hinweg zu erhöhen.

Das Akkupaket muss eine auf dem CEDV-Algorithmus von TI basierende Kraftstoffanzeige verwenden. Es akzeptiert 3 Paare von Protokolldateien, die mit der Battery Management Studio (bqStudio)-Software von TI und einer über USB angeschlossenen CEDV-Evaluierungsplatine erstellt werden können. Zum Laden und Entladen sind externe Geräte erforderlich. Für genaue Berechnungen werden auch zusätzliche Parameter der Akkupaket-Einrichtung benötigt. Die Ausgabedaten werden in Form einer Textdatei mit den CEDV-Koeffizienten per E-Mail versendet. Diese Daten können in Data Flash programmiert werden, um ein goldenes Bild zu erstellen, das in der Massenproduktion von Akkupaketen verwendet werden kann.

Für den Anschluss an das Gasmessgerät ist eine PC-Schnittstellenkarte EV2300 oder EV2400 erforderlich. Für die Kommunikation mit einem PC ist ein PC-USB-Kabel erforderlich. Beide können online unter http://power.ti.com bestellt werden. Windows™-basierte PC-Software ist auch online erhältlich. Mit der Schnittstellenkarte EV2300 oder EV2400 und der Software kann der Benutzer die Datenregister auslesen, den Chipsatz für verschiedene Konfigurationen programmieren, Zyklusdaten für weitere Auswertungen protokollieren und die Gesamtfunktionalität der Lösung unter verschiedenen Lade- und Entladebedingungen bewerten.

Dieses Werkzeug ist eine Alternative zum vorhandenen Mathcad-Arbeitsblatt unter https://www.ti.com/lit/zip/sluc042

Für dieses Tool ist der Erwerb einer separaten Mathcad™-Lizenz nicht erforderlich.

Hinweis: Dieses Tool ist nicht für Impedance Track™ (IT)-Messgeräte geeignet.

GPC besteht aus drei Modulen:

  1. Gebrauchsanweisung/Verpackungstool und Packungsdaten herunterladen – diese herunterladbare Bedienungsanleitung enthält Informationen zum Einrichten des Akkupakets für das Laden und Entladen bei verschiedenen Temperaturpunkten. Es führt den Benutzer durch die Schritte, um gute Daten zu erhalten und die für seine Anwendung erforderlichen Geräteparameter festzulegen. Zu den Parametern gehören die Entlade-/Laderaten des Akkupakets, die Abbruchbedingungen, die Temperatur und spezifische Informationen über die Akkus. 
  2. Hochladen der Zip-Datei – nach Abschluss der Datenpaketierung gemäß der Bedienungsanleitung können die Benutzer die gepackte Zip-Datei zur Analyse der Messparameter bei TI hochladen. Für den Upload ist eine Registrierung und die Annahme der rechtlichen Vereinbarung erforderlich. 
  3. Per E-Mail zugesandter Bericht über den Messparameter-Rechner – enthält die Informationen über die Messparameterkonstanten, die am besten zu den hochgeladenen Daten passen. Der Bericht enthält Werte für EMF, EDVC0, EDVC1, EDVR1, EDVR0, EDVT0, EDVTC, VOC75, VOC50, VOC25 (einige dieser Werte gelten möglicherweise nicht für bestimmte Messgeräte) und eine OCV11.txt-Datei mit 11 punktgeladenen Spannungspunkten, die für die TI-Messgeräte bq27320 und bq27220 verwendet werden können.

 

Schritt 1.

Laden Sie die für Ihr Akkupaket geltende Bedienungsanleitung herunter und erfassen Sie die Daten gemäß den Anweisungen.

Als Ergebnis erhalten Sie eine gepackte Zip-Datei.

Für CEDV (Compensated End of Discharge Voltage)
Gasmessung
:

  1. Laden Sie die Bedienungsanleitung für den Rechner für Messparameter für CEDV-Messgeräte herunter.
  2. Laden Sie das Datenpaketierungstool (bqStudio) herunter, das eine Zip-Datei für zum Hochladen erstellt

Schritt 2.

Laden Sie die ZIP-Datei hoch.
Anmeldung ist erforderlich.

Zip-Datei hochladen

Schritt 3.

Der Bericht zur Berechnung der Messparameter wird Ihnen per E-Mail zugesendet.

Einen Beispielbericht ansehen.

Senden Sie eine E-Mail an gpc_support@list.ti.com, wenn Sie Fragen zur Nutzung dieser Seite haben.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B) 30.01.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos