GPCCHEM

GPCCHEM

Información general

La coincidencia de ID de química de GPC para los indicadores de gas con el algoritmo de Impedance Track (IT) (encuentra la coincidencia de química más cercana) debe realizarse antes de optimizar el rendimiento a temperatura ambiente o a baja temperatura.

La calculadora de parámetros de medición de ID de química para los indicadores de gas Impedance Track (GPCCHEM) es una herramienta de cálculo y simulación matemática que ayuda al diseñador de la batería a obtener la identificación química correspondiente al perfil específico de la batería. Texas Instruments define los ID de química y se pueden programar con Battery Management Studio (bqStudio). La herramienta GPCCHEM permite al usuario aumentar la precisión del CI de indicador de combustible.

El paquete de baterías debe utilizar uno de los indicadores de combustible basados en el algoritmo Impedance Track(IT) de TI. Acepta archivos de registro en el formato especificado en el manual de instrucciones. Los archivos de registro se pueden crear mediante el software Battery Management Studio (bqStudio) de TI con la placa de evaluación específica conectada a través de USB o mediante cualquier comprobador de baterías con capacidades de registro de datos como Arbin o Maccor. Se requiere equipo externo para la carga y descarga. Para realizar cálculos precisos, también se necesitarán parámetros adicionales de la configuración del paquete de baterías. La información de salida se enviará por correo electrónico como un archivo de texto que contiene los ID de química. Los datos de identificación del ID de química se pueden programar en Data Flash utilizando bqStudio para crear una imagen dorada que se puede utilizar en la producción en masa de paquetes de baterías.

Si se utiliza bqStudio para el registro, se necesita una placa de interfaz de PC EV2300 o EV2400 para conectarse al indicador de gas, y se requiere un cable USB de PC para la comunicación con un PC. Ambos se pueden pedir en línea en http://power.ti.com. El software para PC basado en Windows™ también está disponible en línea. Con la placa de interfaz EV2300 o EV2400 y el software, el usuario puede leer los registros de datos, programar el chipset para diferentes configuraciones, registrar los datos del ciclo para una evaluación adicional y evaluar la funcionalidad general de la solución bajo diferentes condiciones de carga y descarga.

Esta herramienta es una alternativa a la hoja de cálculo existente de Mathcad™ en https://www.ti.com/lit/zip/sluc042

Esta herramienta no requiere la compra de una licencia de Mathcad™ por separado.

Dependiendo del producto específico del indicador de gas, el software bqStudio puede proporcionar una utilidad de empaquetado para crear el archivo zip a partir de los archivos de registro.

Nota: Esta herramienta no es aplicable a los medidores de voltaje de descarga compensada (CEDV).

Envíe un correo electrónico a gpc_support@list.ti.com para resolver los problemas relacionados con el uso de esta página.

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los módulos de evaluación.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Descargue el manual de instrucciones de una o varias celdas (en serie) y la herramienta de empaquetado de datos (bqStudio) que crea el archivo zip para cargarlo
  2. Cargue el archivo zip (se requiere inicio de sesión)
  3. Se le enviará por correo electrónico un informe sobre el cálculo de los parámetros de medición de ID de química, que se verá como este informe de muestra 

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. B) PDF | HTML 10/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos