LM10010-QUICKSTART-CAL

LM10010-QUICKSTART-CAL

Descargas

Información general

The LM10010 is a precision, digitally programmed device used to control the output voltage of a DC/DC converter. The LM10010 outputs a DC current inversely proportional to a 6-bit input word. This current DAC output connects to the feedback pin of a regulator in order to adjust its output voltage to a desired range and resolution set by the user. As the 6-bit word counts up, the output voltage is adjusted higher based on the setting of the feedback resistors in the converter.

This calculator helps show some of the sources of error in constructing this point of load source. The user enters the expected error from the LM10010, the regulator feedback, and resistors used to set the voltage. The spreadsheet shows the expected error from the system depending on the code and the output voltage.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

LM10010-QUICKSTART-CAL — LM10010 Error Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
LM10010 — Programador de tensión VID de 6 bits para regulador de punto de carga
Opciones de descarga

LM10010-QUICKSTART-CAL — LM10010 Error Calculator

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/03/2012
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
LM10010 — Programador de tensión VID de 6 bits para regulador de punto de carga

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvu130 or www.ti.com/lit/xx/snvu130/snvu130.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVU130. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos