JAJSL74A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
一般に、低背でファイン・ピッチの表面実装パッケージに IC を実装する場合は、消費電力に特別な注意が必要です。熱結合、エアフロー、追加ヒートシンク、対流面、他の放熱部品の存在など、システムに依存する多くの問題により、特定の部品の消費電力制限が左右されます。
熱特性強化の 3 つの方法を以下のリストに示します。
熱パラメータの使い方の詳細については、以下のアプリケーション・ノートを参照してください。熱特性のアプリケーション・ノート (SZZA017、SPRA953)
TPS62901 の設計上の動作時接合部温度 (TJ) の最大値は 150℃です。したがって、最大出力電力は、パッケージとその周囲の PCB 構造によって与えられる総熱抵抗で放散できる電力損失によって制限されます。パッケージの熱抵抗が決まっている場合、周囲の銅箔の面積を広げ、IC を熱的に適切に接続することで、総熱抵抗を下げることができます。放熱性を改善するため、上層のメタルを使って、広く太いメタル・ラインでデバイスを接続することを推奨します。内部のグランド層を IC の直下のビアに接続することで、放熱性を高めることができます。
短絡または過負荷状態が発生した場合、本デバイスは内部的な電力損失を制限することで保護されます。
本デバイスは、150℃の接合部温度での長期認定に対応しています。HotRod パッケージのディレーティングと寿命の詳細については、以下のアプリケーション・ノートSPRACS3 を参照してください。