JAJSW90 March 2025 TPS65214
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最初の電源検出(FSD)により、EN/PB/VSENSE ピンが OFF_REQ ステータスであっても、電源電圧が印加された直後に電源オンが可能になります。FSDは、任意のオン要求構成、EN、PB、または VSENSE と組み合わせて使用でき、レジスタ MFP_2_CONFIG のビット PU_ON_FSD を設定することで有効になります。最初の電源投入時に、EN/PB/VSENSE ピンは、ピンに有効なオン要求があるかのように見なされます。VSYS が VSYSPOR_Risingスレッショルドを超えると、PMIC は
FSD に基づく電源投入を示すために、デバイスは POWER_UP_STATUS_REG レジスタの POWER_UP_FROM_FSD ビットを設定します。このビットに基づいて nINT ピンはトグルしません。W1C を書き込むと、このビットがクリアされます。
EN/PB/VSENSE ピンは、電源投入シーケンスの最後のスロットが終了し、アクティブ状態へ有効に遷移するまで、オン要求が有効であるかのように扱われます。アクティブ状態に入った後は、デバイスはデグリッチ後の EN/PB/VSENSE ピンの状態に従います。つまり、アクティブ状態に入る前またはアクティブ状態でピンの状態が変化した場合、デバイスはそのピンの状態に従います。例えば、EN/PB/VSENSE ピンが EN として構成されている場合、デバイスはアクティブ状態に入った時点で EN ピンが(デグリッチ時間を超えて)Low であれば、電源をオフにします。ピンの状態にかかわらず、オン要求がどの程度の時間有効とみなされるかは、nRSTOUT スロットの長さ(およびその後の空スロットの長さ)によって制御され、PMIC はシーケンスの最後のスロットが終了した後にアクティブ状態に入ります。