JADA214 June 2026 BQ25630 , BQ25640
低消費電力アダプタ ステータス ビットが設定される条件は、チャージャの入力電圧と出力電圧に関係しています。通常、これは VBUS が VBAT に近い値に近く、入力電力が Low のときです。それ以外にも、LOW_PWR_ADP_STAT が設定されていない場合がありますが、API モードの使用に役立つ可能性があります。一部のアプリケーションでは、ドアベルの整流電圧のように、弱い電源から入力電流制限を制御すると有利な場合があります。ドアベルからの電流が多すぎると、ベルが鳴ることがあります。したがって、LOW_PWR_ADP_STAT がアクティブでない場合でも、ドアベルの例では常に API モードを有効にする必要があります。既知の弱いソースを使用する場合、API モードで小さなステップ サイズと許容される最小入力電流制限を利用することで、入力ソースの過負荷を防止できます。
LOW_PWR_ADP_STAT ビットを利用した API の開始および終了シーケンス:
API モードはホストが監視する必要があります。ソーラー パネルのように入力が動的である場合、API_ILIM レジスタを 100mA の最大値に設定し、入力電圧の動的なパワー マネージメント (VINDPM) を使用して最大電力を抽出できます。IINDPM ステータスが設定されたら、API モードを終了して最大電力を抽出するのが最善です。