JADA262 July 2026 TDA4VE-Q1
ospi.rootfs パーティションは、システム ブートに必要な Linux 関連ソフトウェア コンポーネントすべてを格納するために使用されます。
カーネル イメージ、DTB、ルート ファイルシステムを eMMC に格納する従来の J721S2 Linux システムとは異なり、この実装ではすべての Linux アーティファクトが OSPI NOR フラッシュ内の UBIFS ボリューム内に格納されます。
図 3-2 ルート ファイルシステムの構造パーティションは UBI デバイスとしてフォーマットされ、rootfs という名前の UBIFS ボリュームが含まれます。ボリュームには以下の内容が格納されます。
U-Boot と Linux は両方とも、ブート プロセス中にこの同じ UBIFS ボリュームにアクセスします。U-Boot はカーネル イメージと DTB をそのボリュームからロードしますが、Linux はその後、そのボリュームをルート ファイルシステムとしてマウントします。
このアプリケーション ノートで説明されている実装が完了すると、OSPI NOR フラッシュには Linux ブートに必要なすべてのソフトウェア コンポーネントが含まれるようになります。
このアーキテクチャにより、SD/eMMC ストレージに依存しない Linux ブートが可能になります。