JADA319 September 2026 AM62L
AM62L プロセッサには電源スリープ コントローラ (PSC) アーキテクチャが搭載されており、各ペリフェラル、コントローラ、コアの電源とクロックを管理します。AM62L には複数の PSC があり、それぞれが独自の電源ドメインを持っています。PSC 内のコンポーネントの制御をより細かくするために、ローカル パワー スリープ コントローラ (LPSC) と呼ばれる電力ドメインの子ノードがあり、これを使用すると個々のモジュールのソフトウェア制御が可能になります。
LPSC は、オフにできない「常時オン」ドメインを除いて、ソフトウェアで制御できます。Linux デバイス ツリーが各ペリフェラルに必要なクロックを初期化します。クロックがアクティブになるので、LPSC はオンになり、ペリフェラルはオンになり、消費電力が発生します。これは逆の場合も動作し、デバイス ツリー ノードが無効になっていればクロックは初期化されず、LPSC はオフのままになります。
LPSC がデバイス ツリーに記述されていない場合は、LPSC の状態を変更して、LPSC がクロック ゲートされ、ローカル リセットがデアサートされるようにできます。