JADA402 November 2026
移行したプロジェクトを作成するだけでは、作業の半分にすぎません。コードの移行自体には長い時間 (場合によっては数時間) がかかることがあります。そのため、AI 環境で問題が発生した場合や、プロセスを途中で停止する必要がある場合に備えて、プロセスを再開できるように設計されています。移行が完了した後も、作成したアプリケーションが実際のハードウェアで動作することを実証する必要があります。これは、コードの移行後に呼び出される別のテスト移行スキルが、次の三つの部分からなるプロセスで処理します。
結果は受信するたびにログに記録されるため、テストの進捗状況を把握できます。このアプローチは、ベンチにある機器に合わせて調整することもできます。既存のテスト フレームワークや、ロジック アナライザやシグナル ジェネレータなどのラボ機器を駆動できるほか、ターゲット上でのデバッグやシリアル通信も行えます。移行スキルは、AI 環境とは切り離して再利用できるテスト スイートを作成します。