JADZ009 February 2026 MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1
FLASH モジュール
機能
DEDERRADDR に誤ったリセット値が設定される可能性があります
SYSCTL -> DEDERRADDRのリセット値では、正しい0x00000000のかわりに0x00C4013Cが返されることがあります。エラーが発生している場所はファクトリ トリム領域であり、故障を示すものではありません。そのため、この値は無視して問題ありません。デバイスにNONMAINをプログラムすされると、リセット値が変化する傾向があります。
0x00C4013C を別のリセット値として受け入れ、ブートからのデフォルト値を 0x00000000 または 0x00C4013C にすることができます。戻り値はデバイス上の MAIN フラッシュの範囲外であるため、実際のフラッシュ DED ステータスから返された可能性はありません。