JADZ012F December 2020 – June 2026 DRA821U , DRA821U-Q1
STOG:書き込みコマンドのタイムアウトが DST 側の最後の受け入れと同じサイクルで発生すると、SRC 側の書き込みデータ バスがハングアップします
書き込みコマンドが同じサイクルでタイムアウトした場合、ガスケットの宛先側で最後の書き込みデータフレーズが受け入れられ、ガスケットのソース側は書き込みデータの受け入れを永久的に停止し、適切にフラッシュ / 自動応答できなくなります。
タイムアウト時間が短いガスケットをプログラムすると、タイムアウト ガスケットが書き込みデータの受け入れを停止するために、システムがハングアップする可能性があります。
ソフトウェアは、可能な限り最長の書き込みコマンド バースト送信期間を大幅に超える十分に大きなタイムアウト期間を設定する必要があります。ガスケットのデフォルトのタイムアウト時間は、3 x 2^30 サイクルで十分です。