JAJAA97 November 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1 , TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1 , TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
システム ベース チップ (SBC) は、多数の機能を 1 つのパッケージに統合し、さらに低消費電力のスリープ モードに移行できるため、設計者が自らの設計に組み込みやすいように作られたデバイスです。SBC は通常、スリープ モード中にバス通信をオフにして電力を節約します。これは重要な質問につながります:SBC はどのようにしてウェークアップすべきタイミングを「知り」ますか。その質問への答えは、単純にデバイスのウェークアップ ルーチンによって説明できます。本書では、以下の点について説明します。SBC と内蔵トランシーバ間のスリープ モードの違い、スリープ中に通信バスがオンの場合のデバイスの起動方法、そして WAKE ピンを使用したローカル ウェークアップです。そのほか、本書では MCU からのデジタル ウェークアップ、周期的ウェークアップ、周期的検出ウェーク、CAN BWRR についても取り上げ、さらに部分ネットワーキングおよび選択的ウェークに関する補足も記載しています。