JAJS136L January 2006 – April 2026 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
式 11 を使用すると、インダクタの最小値は 12μH となります。この設計例では、15μH を選択します。
セラミック出力フィルタ キャパシタを使用する場合は、推奨される LC 共振周波数を 7kHz 以下にする必要があります。出力インダクタはすでに 15μH に選択されているため、出力キャパシタの最小値は次の値に制限されます。

キャパシタの最小値は 34μF と計算されます。この回路でこれより大きな値のキャパシタを使用すると、より良い過渡応答を実現できます。C3 には 100μF の出力コンデンサを 1 個使用しています。セラミック コンデンサの実際の静電容量が、印加電圧により減少することに注意してください。この例では、出力電圧が 3.3V に設定されており、この影響を最小限に抑えています。