JAJSVL0B October 2024 – February 2026 LM61480T-Q1 , LM61495T-Q1
PRODUCTION DATA
セラミック入力コンデンサは、レギュレータに低インピーダンス ソースを供給するだけでなく、リップル電流を供給して、他の回路からスイッチング ノイズを絶縁します。LM614xxT-Q1 の入力には 10μF 以上のセラミック コンデンサが必要です。EMI 特性を向上させるために、2 × 10μF 以上のセラミック容量を使用してください。これは、少なくともアプリケーションが必要とする最大入力電圧を定格とする必要があります。DC バイアスのディレーティングを低減するため、最大入力電圧の 2 倍にすることを推奨しています。この容量を増やすことで、入力電圧リップルを低減し、負荷過渡時の入力電圧を維持できます。また、各入力/グランド ピン ペア (VIN1/PGND1、VIN2/PGND2) には、レギュレータに直接隣接して、小型 (0603 または 0402) のセラミック コンデンサを使用する必要があります。ディレーティングを最小限に抑えるため、このコンデンサの電圧定格は最大入力電圧の 2 倍以上にする必要があります。このコンデンサには X7R 以上の誘電体も使用してください。これらのパラメータを使用して、最高のコンデンサ値を選択します。このコンデンサの値により、スイッチ ノード リングと電磁干渉放射を低減する高周波バイパスが可能になります。QFN (VAM) パッケージ品は、パッケージの両側に 2 つの入力電圧ピンと 2 つの電源グランドピンを備えています。これらのピンにより、入力コンデンサを分割して、内部パワー MOSFET に対して最適に配置することができ、入力のバイパスの効果を高めることができます。この例では、2 つの 10μF、50V、1206、X7R セラミック コンデンサと、2 つの 0.47μF、50V、0603、X7R セラミック コンデンサを、各 VIN/PGND ピンペアに配置しています。
多くの場合、入力にセラミックと並列に電解コンデンサを使用することが推奨されます。これは、長い配線またはパターンを使って入力電源をレギュレータに接続する場合に特に当てはまります。このコンデンサに中程度の ESR を持つコンデンサを使うことは、長い電源配線のインダクタンスによって生じる入力電源のリンギングを減衰させるのに有効です。この追加のコンデンサの使用は、インピーダンスが非常に高い入力電源によって生じる瞬間的な電圧低下の防止にも有効です。
入力スイッチング電流のほとんどは、セラミック入力コンデンサを流れます。この電流の最も厳しい条件の RMS 近似値は、式 7 で計算できます。この値は、メーカーの最大定格に照らしてチェックする必要があります。