JAJSWH5 April 2025 TMCS1148
ADVANCE INFORMATION
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | ||
| 1 | IN+ | アナログ入力 | 入力電流の正のピン |
| 2 | IN- | アナログ入力 | 入力電流の負のピン |
| 3 | OC | デジタル出力 | 過電流出力、オープンドレインアクティブ Low。このピンを使用しないときは、GND に接続するか、ピンを浮いた状態のままにしておきます。 |
| 4 | VS | アナログ | 電源 |
| 5 | VREF | アナログ出力 | ゼロ電流出力電圧リファレンス |
| 6 | VOUT | アナログ出力 | 出力電圧 |
| 7 | VOC | アナログ入力 | 過電流スレッショルド。」過電流スレッショルドを設定します。このピンを使用しないときは、VS に接続するか、ピンを浮いた状態のままにしておきます。 |
| 8 | NC | - | 予約済み。ピンをGND、VS に短絡するか、フローティングのままにすることが可能です。 |
| 9 | GND | アナログ | グランド |
| 10 | NC | - | 予約済み。ピンをGND、VS に短絡するか、フローティングのままにすることが可能です。 |