JAJSXD3B October 2025 – June 2026 TXB0604
PRODUCTION DATA
TXB0604 をマイクロコントローラとシリアル フラッシュ メモリの間のクワッド SPI (QSPI) インターフェイスで使用する場合、データ フローの方向はコントローラとメモリ デバイスの間で動的に変化することがあります。TXB0604 は自動方向検出機能を備えているため、本デバイスが一方向から他方に遷移するには、最小ターンアラウンド時間として 40ns が必要です。これは、「スイッチング特性」表に tDCW 方向変更待機時間として示されています。
適切なバスタイミングを確保するために、QSPI コントローラは、コマンドおよびアドレス フェーズの後に、フラッシュ メモリからデータをサンプリングするのに十分なダミー クロック サイクルを挿入する必要があります。合計ダミー期間は、TXB0604 のターンアラウンド時間である 40ns 以上である必要があります。
例として、104MHz の QSPI クロック周波数を使用する場合は、次のようになります。
ISSI IS25LQ040B などの多くのフラッシュ デバイスは、104MHz 周波数で 8 つのダミー サイクルが規定されており、TXB0604 の要件を満たし、追加のマージンを確保できます。