JAJSXH9 November 2025 TPSM828502-Q1
PRODMIX
TPSM82850x-Q1 モジュールの温度は、125℃ の最大定格未満に維持する必要があります。放熱性能を向上させるための 3 つの基本的なアプローチを以下に示します。
TPSM82850x-Q1 のモジュール温度の概算値を推定するには、このデータシートに記載されている標準的な効率を目的のアプリケーション条件に適用して、モジュールの消費電力を計算します。次に、消費電力に消費電力の熱抵抗を乗算して、モジュールの温度上昇を計算します。実際のアプリケーションにおける熱パラメータの使い方の詳細については、以下のアプリケーション ノートを参照してください。『JEDEC PCB設計を使用するリニアおよびロジック パッケージの熱特性』および『半導体および IC パッケージの熱評価基準』。
「熱に関する情報」の熱の値には、図に示すように 18 ビアも含めて、このデータシートの末尾に記載されている推奨ランドパターンを使用しています。TPSM82850x-Q1 は、JEDEC 51-7 で定義された PCB 上でシミュレーションされたものです。GND ピンの 9 ビアは別の PCB 層の銅箔に接続されていますが、残りの 9 ビアは他の層に接続されていません。