NESY057 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   為新 USB-C 應用進行電池充電
  5.   可攜式充電器的充電與放電最佳化
  6.   為太陽能應用進行電池充電
  7.   增加電池充電器應用多樣性
  8.   結論
  9.   參考

結論

隨著採用可充電電池的大型應用不斷增加,現在我們已可設計具備以下功能的應用:

  • 支援 USB PD EPR 標準的輸入電源。
  • 以 USB Type-C 為多芯電池應用實現最佳充電與放電
  • 提升太陽能相容性,隨時隨地依需求進行充電。

使用相同 USB Type-C 連接埠和新 USB PD EPR 帶來的便利性,可讓吸塵器、電動自行車與行動電源等大型電池裝置得以 USB Type-C 充電;此外,雙向功率流充電器的採用也讓以相同 USB Type-C 連接埠對電池組進行充電和放電成為可能。此功能可讓任何電池組成為行動電源。最後,可採用太陽能板輸入與 MPPT 的電池充電器,可讓消費者隨時隨地進行充電。

BQ25756 與 TPS25750 等 TI PD 控制器結合,可協助您設計多樣化的可充電電池應用。BQ25756 中的進階 MPPT 演算法會根據目前光線亮度找出太陽能板的 MPP,以幫助實現最佳太陽能充電體驗。