NESY057 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   為新 USB-C 應用進行電池充電
  5.   可攜式充電器的充電與放電最佳化
  6.   為太陽能應用進行電池充電
  7.   增加電池充電器應用多樣性
  8.   結論
  9.   參考
消費者在尋找更便利的裝置充電方式。使用適合的電池充電器進行設計可讓工程師打造可充電裝置,運用雙向和太陽能充電等新技術為消費者提供最佳充電體驗。

隨著電池供電電子裝置的增加,消費者也在尋找更方便的充電方式。如果屋主需要維修一扇門,但發現無線電鑽電池沒電了,如果找不到電鑽的電源轉接器,則需要花上更長的時間。

過去產品配備專用電源轉接器的原因之一,是為了提供電池充電器輸入可支援的輸入電源範圍。但是,如果電池充電器積體電路 (IC) 輸入可支援常用家用轉接器 (例如筆記型電腦 USB Type-C® 線) 進行電動工具充電,結果會怎樣呢?

電池供電電子裝置的增加也帶來對可靠、可攜式備用電源的需求。如果露營者想在星空下觀賞電影,那麼設計一種能在白天爲備用電池充電的系統會十分方便,這樣晚上就可以備用電池為電子產品供電。如果可以設計一個可透過太陽能充電的可攜式發電站,又會怎麼樣呢?

這些情況是非常不同的電池充電情況,但可透過常見方法來協助減輕設計挑戰,讓您可為多樣化電池充電應用建立系統。

Charles Harthan

Product Marketing Engineer

Battery Charging Products