KOKA076 January   2025 LMG2100R026 , LMG2100R044

 

  1.   1
  2.   2
  3.   상표

머리말

휴머노이드 로봇은 서보 제어 시스템, BMS(배터리 관리 시스템), 센서 시스템, AI 시스템 제어 등을 비롯한 수많은 하위 시스템을 통합합니다. 이 복잡한 시스템의 원활한 작동을 유지하면서 이러한 시스템을 인간형 로봇의 체적에 통합할 때 크기 및 방열 요구 사항을 충족하는 것은 까다로운 일입니다. 휴머노이드 로봇에서 공간 제약이 가장 큰 하위 시스템은 서보 제어 시스템입니다. 인간과 유사한 동작 범위를 얻기 위해 약 40개의 서보 모터(PMSM) 및 제어 시스템이 일반적으로 로봇 전체에 분배됩니다. 모터는 목, 몸통, 팔, 다리, 발가락 등 신체의 다른 부분에 분배됩니다. 이 개수에는 손에 탑재되는 모터는 포함되어 있지 않습니다. 사람의 손이 가진 자유로운 움직임을 시뮬레이션하기 위해 하나의 손에는 12개 이상의 마이크로 모터를 통합할 수 있습니다. 이러한 모터의 전력 요구 사항은 수행되는 구체적인 기능에 따라 달라집니다. 예를 들어, 로봇의 손가락을 구동하는 모터에는 몇 암페어만 필요할 수 있지만, 둔부 또는 다리를 구동하는 모터에는 100암페어 이상이 필요할 수 있습니다.

휴머노이드 로봇용 서보 시스템은 전통적인 서보 시스템과 비교하여 더 높은 수준의 제어 정확도, 크기 및 방열 특성을 요구합니다. 이 문서에서는 모터 구동에서 GaN(질화 갈륨) 기술이 가지는 다양한 이점을 설명하고 GaN이 휴머노이드 로봇의 서보 시스템에 의해 발생하는 문제를 해결하는 데 어떻게 도움을 주는지 보여줍니다.

더 정밀한 제어

서보 모터 구동 애플리케이션에서 모터 컨트롤은 일반적으로 전류/토크 루프, 속도 루프, 위치 루프 및 상위 수준의 모션 제어 루프와 같은 여러 제어 루프 계층으로 구분됩니다. 이러한 루프는 일반적으로 실시간 처리 요구 사항에 따라 각각 계단식으로 배열됩니다. 전류/토크 루프는 가장 빠른 제어 루프입니다. 각 업스트림 루프는 사전에 여러 루프에서 실행되며 다운스트림 루프에 입력 참조를 제공합니다. 그림 1은(는) 일반적인 계단식 제어 토폴로지를 보여줍니다.


 일반적인 서보 모터 컨트롤 루프 기술

그림 1 일반적인 서보 모터 컨트롤 루프 기술

제어 루프에서 가장 중요한 부분은 전류 루프입니다. 일반적으로 FET 스위칭 주파수는 전류 루프와 동일한 약 8kHz~32kHz입니다. 전류 루프의 속도는 모터 컨트롤의 정확도와 응답 속도에 직접적인 영향을 미칩니다. 휴머노이드 로봇의 간단한 동작을 위해서는 많은 서보 모터의 제어가 수반됩니다. 시스템의 안정성을 유지하면서 로봇 본체에 탑재된 근 40개의 모터를 조정하기 위해서는 각 관절의 제어 정확도 및 응답 속도가 매우 높은 요구 사항에 부합해야 합니다. 모터 컨트롤 루프의 속도 및 PWM 주파수를 높이면 이러한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 예를 들어, 스위칭 주파수가 100kHz(그림 2)이면 더 높은 해상도의 모터 전류를 얻을 수 있어 모터 전류 리플이 더 작아지고 제어가 더 정밀해집니다. 또한 모터 전류 파형이 고해상도이면 더 나은 정현파 전류를 얻을 수 있습니다. 즉, 모터의 작동 효율성이 높아지고 모터 발열이 줄어듭니다.


 100kHz 및 10kHz PWM 모터 전류

그림 2 100kHz 및 10kHz PWM 모터 전류

이 외에도 PWM 스위칭 주파수를 높이면 DC 버스 커패시터 크기 및 커패시턴스를 줄일 수 있습니다. 버스 커패시턴스 요구 사항이 더 낮아지면 전해 커패시터를 세라믹 커패시터로 교체할 수 있습니다. 서보 전력계 FET는 PWM 신호를 사용하여 버스 커패시터에서 주기적으로 전류를 가져옵니다. PWM 주파수가 높아지면 단위 시간당 가져오는 전하 양이 더 적어져 필요한 버스 커패시터가 감소하게 됩니다. TIDA-010936의 테스트에 따르면 PWM 주파수를 20kHz에서 80kHz로 높인 후 전해 커패시터를 동일한 커패시턴스의 세라믹 커패시터로 교체하는 경우 유사한 버스 전압 리플을 얻을 수 있습니다. 세라믹 커패시터는 전해 커패시터에 비해 더 작은 크기, 더 긴 수명, 향상된 고주파 특성 등 분명한 이점을 가지고 있습니다.

따라서 휴머노이드 로봇을 설계할 때는 더 빠른 속도의 전류 루프 및 PWM 주파수를 고려해야 합니다. MOSFET 기반 서보 드라이버의 경우 PWM 스위칭 주파수가 높아지면 큰 추가 손실이 발생하여 드라이버의 발열이 심각한 수준까지 상승합니다. 스위칭 주파수를 10kHz에서 20kHz로 높이면 MOSFET 기반 드라이버에서 전체적인 손실이 20%~30% 증가하게 되며, 이는 휴머노이드 로봇에서는 허용되지 않는 수준입니다. 다른 대체 방법인 GaN FET의 경우 고주파에서 낮은 스위칭 손실 특성을 보입니다. TIDA-010936 테스트에서 40kHz 및 80kHz에서의 보드 손실이 거의 동일한 것으로 드러났기 때문에, GaN은 높은 스위칭 주파수 시나리오에 특히 적합합니다.


 TIDA-010936: 48V 입력 대 3상 출력 전류에서의 보드 손실

그림 3 TIDA-010936: 48V 입력 대 3상 출력 전류에서의 보드 손실

더 낮은 스위칭 손실

이와 같이 GaN의 스위칭 손실이 낮은 이유는 GaN 장치의 특성 덕분입니다. GaN 장치는 더 작은 게이트 커패시턴스(Cg) 및 더 작은 출력 커패시턴스(Coss)를 가지고 있어 Si-MOSFET보다 100배 더 빠른 스위칭 속도가 가능합니다. 턴오프 및 턴온 시간이 짧아지면 10~20ns과 같이 더 짧은 범위 내에서 데드 타임을 제어할 수 있습니다. 이와 달리 MOSFET의 경우에는 일반적으로 약 1us의 데드 타임이 필요합니다. 데드 타임이 감소하면 스위칭 손실이 줄어듭니다. 또한, GaN FET에는 바디 다이오드가 없지만, 3사분면 작동을 통해 프리휠링 기능이 구현됩니다. 고주파 PWM 시나리오에서는 MOSFET의 바디 다이오드가 큰 역복구 손실(Qrr 손실)을 유발합니다. 3사분면 작동은 바디 다이오드에 의해 발생하는 EMI 및 스위치 노드 링잉의 위험도 방지하여 높은 전력 밀도를 지닌 휴머노이드 로봇의 다른 장치와 간섭이 발생하는 현상을 줄일 수 있습니다.

더 작은 크기

휴머노이드 로봇의 관절 공간은 제한적입니다. 파워 보드는 일반적으로 직경이 5~10cm인 원형 PCB입니다. 또한, 관절에는 모터, 감속기, 인코더뿐만 아니라 센서까지 통합되어야 합니다. 결정적으로 설계자는 제한된 공간에서 더 큰 힘을 얻고 더 안정적인 모터 컨트롤 특성을 구현해야 합니다. MOSFET과 비교하여 GaN은 Rsp(비저항, 영역 대 다이 크기 비교)가 더 작으므로 Rdson이 동일한 MOSFET과 비교하여 GaN의 다이 영역이 더 작습니다. 텍사스 인스트루먼트는 FET 및 게이트 드라이버를 통합하여 풋프린트 영역을 추가로 줄입니다. 이를 통해 단지 4.5 x 5.5mm 크기의 패키지에 4.4mΩ 하프 브리지 + 게이트 드라이버를 통합할 수 있습니다.


 LMG2100 블록 다이어그램

그림 4 LMG2100 블록 다이어그램

LMG2100R026을 예로 들어보겠습니다. 이 장치는 하프 브리지 및 하프 브리지 드라이버의 FET를 통합하고 55A의 연속 전류를 견딜 수 있습니다. 드라이버를 FET와 통합하면 다음과 같은 많은 이점이 있습니다.

  • 게이트 링잉을 줄여 작동의 신뢰성이 높아짐
  • 최적화된 패키지 풋프린트를 통해 전력 루프 인덕턴스가 감소함
  • 게이트 드라이버를 통합하여 크기가 감소함
  • 통합 보호 기능으로 장치 보호

설계에서 GaN과 MOSFET을 비교하려면 유사한 전력 수준을 제공하는 TIDA-010936 및 TIDA-01629 설계를 살펴보세요. 그림 5에서 볼 수 있듯이 GaN의 더 낮은 Rsp 및 통합 게이트 드라이버 덕분에 전체 전력 장치의 칩 영역이 50% 이상 감소합니다.


 GaN 대 MOSFET 전력계 비교

그림 5 GaN 대 MOSFET 전력계 비교

요약

휴머노이드 로봇은 제어 정확도 및 전력 밀도와 관련하여 더 높은 요구 사항을 갖습니다. GaN은 높은 PWM 주파수에서 낮은 손실로 더 정밀하게 모터를 제어할 수 있습니다. 텍사스 인스트루먼트의 통합 드라이버가 지닌 특성과 결합된 GaN의 높은 전력 밀도 특성을 통해 크기를 더욱 줄일 수 있습니다. 이러한 이점 덕분에 GaN 기반 모터 드라이브는 더 효율적이고 안정적이며 지능적인 로봇 설계를 제공하여 휴머노이드 로봇에서 선호되는 설계가 될 것입니다.

휴머노이드 로봇 외에도 GaN 기술은 높은 전력 밀도를 요구하는 다른 유형의 로봇(협동 로봇, 수술용 로봇, AGV), 산업용 서보, 가전 제품 및 기타 응용 분야를 위한 탁월한 선택이기도 합니다.