안정성 계산기

아래 계산기는 다양한 신뢰성 및/또는 사용 조건에서 제품 추정 수명을 모델링하는 데 사용할 수 있으며, 상세한 신뢰성 분석에 사용하기 위한 목적은 아닙니다.

이러한 계산기는 고지된 바와 같이 인정된 업계 및 JEDEC (예: JEP122G, JESD47) 공식을 기반으로 합니다. TI는 계산 결과의 정확도를 인증하거나 보장하지 않으며, 계산기 입력을 위한 데이터를 제공하지 않습니다.

수용 샘플 크기

목표 DPPM(100만 개당 결함 부품 수), 신뢰 수준(일반적으로 60%) 및 예상 고장 횟수를 입력하여 품질 테스트를 위한 최적의 샘플 크기를 결정하십시오.

< the calculator is appended here >

로그 정규 분포에 대한 AFR FIT

반도체 신뢰성 분석을 위한 정확한 AFR(평균 고장률) 및 FIT(시간당 고장 수) 계산 결과를 확인하십시오. 시간 범위와 함께 형상 및 척도 매개 변수를 입력하여 부식, 일렉트로마이그레이션 및 결함 관련 고장과 같은 메커니즘의 고장률을 확인하십시오.


< the calculator is appended here >

와이블에 대한 AFR FIT

와이블 분포 모델링을 사용하여 TDDB(시간 종속 유전체 고장), 솔더 조인트 열 피로 및 기계적 고장과 같은 "최약 링크" 고장 메커니즘의 고장률을 계산하십시오.


< the calculator is appended here >

DPPM 샘플 크기

샘플 크기, 고장 횟수 및 카이제곱 신뢰 수준(일반적으로 60%)을 사용하여 DPPM(100만 개당 결함 부품 수)을 계산하고 품질 성능을 확인하십시오.


< the calculator is appended here >

고장 비율 및 AFR FIT

테스트 장치 수, 작동 시간 및 관찰된 고장 데이터와 같은 샘플 데이터를 입력하여 FIT 비율 및 평균 고장률(AFR)을 계산하고, 예상되는 장기 신뢰성 성능을 결정하십시오.


< the calculator is appended here >

온도 변화 FIT

아레니우스 방정식 모델링을 사용하여 검증 온도, 애플리케이션 온도 및 기준 FIT 데이터를 입력하여 온도 변화가 고장률에 미치는 영향을 예측하십시오.

예: 참조 온도 55C에서 FIT가 16.7인 경우, 0.7Ea를 적용하면 75C의 적용 온도에서 FIT는 69.2가 될 것으로 예측할 수 있습니다


< the calculator is appended here >

데이터 사용에 대한 중요한 제한 사항

TI는 사용자의 편의를 위해 이 데이터를 제공합니다. 그러나 관련 소프트웨어를 포함한 TI 부품이 다양한 애플리케이션에 사용될 때 어떤 성능을 보여주는지에 대한 지표로써 그 유용성에 있어서 중요한 제한이 있습니다.

이 데이터는 상품성, 지적 재산권 비침해 또는 특정 목적에 대한 적합성에 대한 보증을 포함하여 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. 어떠한 경우에도 TI 또는 그 공급업체는 정보의 사용 또는 사용 불능으로 인해 발생하는 모든 손해(이익 손실, 영업 중단, 정보 손실에 따른 손해를 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대해 책임을 지지 않으며, 이는 TI가 그러한 손해의 가능성에 대해 조언을 받았더라도 마찬가지입니다.

이 데이터의 사용 및 그러한 사용의 모든 결과는 전적으로 귀하의 책임입니다. 애플리케이션을 적절히 평가하고 선택한 TI 부품이 해당 애플리케이션에 사용하기에 적합한지 판단하기 위해 충분한 엔지니어링 및 추가 검증 테스트를 수행해야 합니다.

TI 부품은 TI의 제품 데이터 시트에 명시된 전기적, 열적, 기계적 및 기타 매개 변수 내에서 사용되도록 특별히 설계 및 제조되었습니다. MTBF 및 FIT 비율 데이터 등 TI에서 제공하는 품질 및 신뢰성 데이터는 오직 해당 부품의 과거 관찰 기록을 바탕으로 사양 대비 성능 추정치를 산출하는 데 도움을 주기 위한 목적으로 제공됩니다. 부품이 적절한 조건 또는 명시된 조건을 벗어나 작동되는 경우, 해당 데이터에 반영된 어떠한 성능 수준도 충족될 수 있다고 해석해서는 안 됩니다. 또한 모든 예측의 정확도는 TI가 통제하거나 인지할 수 없는 여러 요인의 영향을 받습니다. 사용자는 적절한 추가 요인들을 고려하여 예측값의 가치를 신중하게 평가해야 합니다.

이 정보는 군사용 또는 기타 주요 애플리케이션에서 사용하기 위해 부품을 "업레이팅" 또는 "업스크리닝"하는 용도로 사용할 수 없습니다. 플라스틱 패키징된 TI 반도체 부품은 군사용 애플리케이션 및/또는 군사 환경에서 사용하도록 설계되거나 의도되지 않았습니다. 이 정보에는 상용(COTS) 부품이 특수한 애플리케이션이나 환경에서 어떻게 작동할 수 있는지, 그리고 이러한 애플리케이션에서 COTS 부품을 사용할 때의 위험성에 대한 지표로서 중대한 제한 사항이 있습니다. TI는 업스크리닝이 부품 또는 시스템의 고장으로 직결될 수 있으므로, 부품을 지정된 허용 오차 범위를 벗어나 사용해서는 안 된다고 강력히 권고합니다. TI는 제품의 오용으로 인해 발생하는 부품 또는 시스템 고장에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 공식 TI 데이터 시트에 명시된 한계를 초과하여 TI 부품을 사용할 경우 TI의 모든 보증 책임은 무효가 됩니다.

TI 공식 데이터 북 또는 데이터 시트에 명시된 해당 부품의 파라미터와 다른 내용이나 이를 초과하는 내용을 포함하여 TI 부품을 재판매하거나, TI가 제공한 경고 또는 지침 없이 재판매하는 경우 해당 TI 부품에 대한 모든 명시적 보증 및 묵시적 보증은 무효가 되며 이는 불공정하고 기만적인 사업 관행입니다.

추가 정보는 TI 고객 지원으로 문의하십시오.

페이지 목차