JAJA732A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
電流検出抵抗は、最低電源電圧 VSUPPLY_min が供給され、最高出力電力 POUT_total を供給しているとき、ピーク電流制限保護がトリガされないように選択されます。部品の公差とレギュレータの非効率性を考えて、ピーク電流制限はトランスの 1 次巻線について計算されるピーク電流より多少大きく設定します。20%~30% のマージン (MI_LIMIT = 0.2~0.3) が出発点として適切です。Equation9 を使用して、目的のピーク・スイッチ電流制限値を計算します。この設計例では、MI_LIMIT として 30% を選択します。
適切な電流検出抵抗の選択は、反復的なプロセスです。最初のステップは、外部のスロープ補償が不要 (RSL = 0Ω) と仮定して、最大電流検出抵抗の値を計算することです。最大電流検出抵抗の値は、Equation10 を使用して選択します。
ここで
外部のスロープ補償が不要と仮定すると、電流検出抵抗の値は Equation11 で計算できます。
ここで
計算された RS_wo_sl 抵抗値が RS_MAX 抵抗値より小さければ、RS_wo_sl を電流検出抵抗の値 (RS) として選択します。計算された RS_wo_sl 抵抗値が、計算された RS_MAX 抵抗値より大きい場合、電流検出抵抗の値を減らすか、外部スロープ補償を追加するかの 2 つの方法があります。
RSL を 1kΩ 未満のゼロでない値に設定すると、外部スロープ補償が追加されます。外部スロープ補償が必要なアプリケーションでは、Equation12 を使用して RS を計算します。
RSL は、Equation13 を使用して計算されます。
ここで
計算された RSL の値が負なら、内部スロープ補償は十分で、追加のスロープ補償は必要ありません。計算された RSL の値が最大値の 1kΩ を超える場合、検出された電流の下りスロープを減らす必要があります。1 次巻線電流の下りスロープを減らすには、LM の 1 次巻線のインダクタンス値を増やす必要があります。1 次巻線のインダクタンス値を変更した場合、電流検出抵抗を再計算する必要があります。
設計手順に従い、電流検出抵抗の値として 20mΩ (RS) を選択しています。これは、Equation14 で計算された値に最も近い標準の抵抗値です。外部スロープ補償は不要で、RSL に 0Ω を選択します。トランスの 1 次巻線のピーク電流制限は、Equation14 を使用して計算します。
ここで
外部スロープ補償が追加されていないため、電源電圧に関係なく、トランスの 1 次巻線のピーク電流制限は一定です。トランスの 1 次巻線の飽和電流定格は 6A で、選択した RS の値 20mΩ について適切です。