JAJU681B January 2019 – October 2023
配線幅を選択するときは、配線の電流容量 (許容電流) と、配線間の許容スペースを考慮する必要があります。特定の配線について、障害を発生せずに処理できる最大電流が存在します。定格を超える電流を注入すると過剰な放熱が発生し、配線が破壊される可能性があります。
この設計では、最大 16A の電流に対応できます。より大きな電流システムを想定して設計する場合、それに応じて配線幅を調整する必要があります。