JAJU883C december   2020  – may 2023 DLPC900

 

  1.   1
  2. 商標
  3.   はじめにお読みください
  4. このガイドについて
  5. テキサス・インスツルメンツの関連資料
  6. サポートが必要な場合
  7. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の概要
    1. 5.1 ようこそ
    2. 5.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 評価基板 (EVM) のハードウェア
    3. 5.3 評価基板
    4. 5.4 動作に必要なその他の品目
    5. 5.5 DLP LightCrafter シングル DLPC900 の接続
      1. 5.5.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 LED のイネーブルおよび PWM 出力
      2. 5.5.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 のトリガ入出力電圧セレクタ
    6. 5.6 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のフレックス・ケーブル
    7. 5.7 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM と DMD EVM アセンブリ
  8. クイック・スタート
    1. 6.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の電源オン
    2. 6.2 単純なパターン・シーケンスの作成
  9. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の操作
    1. 7.1  DLP LightCrafter シングル DLPC900 の制御ソフトウェア
    2. 7.2  PC ソフトウェア
    3. 7.3  システムの共通コントロール
      1. 7.3.1 動作モード
      2. 7.3.2 接続される DMD のタイプ
      3. 7.3.3 EVM の情報
      4. 7.3.4 ステータス
    4. 7.4  システムの設定
    5. 7.5  ビデオ・モード
      1. 7.5.1 ビデオのサポート
    6. 7.6  パターン・モード
      1. 7.6.1 メニュー・バー
      2. 7.6.2 パターン・オン・ザ・フライ・モードでのパターン・シーケンスの作成
      3. 7.6.3 保存済みパターン・モードのパターン・シーケンスの作成
      4. 7.6.4 LUT の編集機能によるパターン・シーケンスの順序変更
        1. 7.6.4.1 LUT の編集機能を使用するときの入力トリガに関する特別な考慮事項
      5. 7.6.5 ビデオ・パターン・モードのパターン・シーケンスの作成
      6. 7.6.6 DMD ブロック負荷によるパターン・シーケンスの作成
      7. 7.6.7 バターンの設定
    7. 7.7  パッチ・ファイル
      1. 7.7.1 バッチ・ファイルの実行
      2. 7.7.2 バッチ・ファイルの作成と保存
        1. 7.7.2.1 GUI でのバッチ・ファイルの作成と保存
        2. 7.7.2.2 テキスト・エディタによるバッチ・ファイルの作成
      3. 7.7.3 バッチ・ファイルのロード
      4. 7.7.4 ファームウェアへのバッチ・ファイルの追加
    8. 7.8  ペリフェラル
    9. 7.9  ファームウェア
      1. 7.9.1 ファームウェアへのパターンの追加または削除
        1. 7.9.1.1 画像の削除
        2. 7.9.1.2 画像の追加
        3. 7.9.1.3 画像とバッチ・ファイルの両方の追加
      2. 7.9.2 サポートされている別の DMD 用にファームウェアを再プログラムする
    10. 7.10 フラッシュ・デバイスのパラメータ
    11. 7.11 JTAG フラッシュ・プログラミング
    12. 7.12 EDID のプログラミング
  10. コネクタ
    1. 8.1  入力トリガ・コネクタ
    2. 8.2  出力トリガ・コネクタ
    3. 8.3  DLPC900 UART
    4. 8.4  DLPC900 の I2C ポート 0
    5. 8.5  DLPC900 の I2C ポート 1
    6. 8.6  DLPC900 の I2C ポート 2
    7. 8.7  JTAG バウンダリ・スキャン
    8. 8.8  GPIO と PWM
    9. 8.9  電源
    10. 8.10 外部パラレル・ビデオ・コネクタ
  11. 電源要件
    1. 9.1 外部電源要件
  12. 10安全
    1. 10.1 警告ラベル
  13. 11改訂履歴

GUI でのバッチ・ファイルの作成と保存

この例には、次の一連のコマンドが含まれています。

  1. 短軸の画像の向きを設定します。
  2. 入力チャネルのスワップを ABC->CBA に設定します。
  3. LED の電流を設定します。

コマンドを追加してテキスト・ファイルに保存するには、次の手順に従います。

  1. EVM を電源オンし、[Connected] ラジオ・ボタンが緑色に点灯していることを確認します。
  2. GUI の上端にある [Video Mode] ボタンをクリックします。
  3. [Source Select] の下で [Parallel RGB] を選択します。
  4. [Operating Mode] グループ・ボックスで [Video Mode] を選択してから、[IT6535 Receiver] グループ・ボックスで [HDMI] ラジオ・ボタンを選択して、最後に [Set] ボタンをクリックします (この入力コネクタを使用する場合は、[DisplayPort] ラジオ・ボタンを選択します)。
  5. EVM に入力ソースが正しく表示されていることを確認します。ビデオ・ソースが表示されない場合は、PC またはホストが正しい解像度とフレーム・レートを供給していることを確認します。ビデオ・サポートについては、セクション 7.5.1 を参照してください。
  6. GUI の上端にある [Batch Files] ボタンをクリックします。
  7. ログ出力をイネーブルするには、[Enable Command Logging] ボックスをオンにします。
  8. リスト・ボックスのコンテンツをクリアするには、[Clear All] ボタンをクリックします。
  9. GUI の上端にある [System Settings] ボタンをクリックします。
  10. [Image Orientation] グループ・ボックスの [Get] ボタンをクリックします。
  11. [North/South] チェックボックスをオンにし、グループ・ボックスの [Set] ボタンをクリックします。表示される画像の向きが短軸で反転されます。
  12. GUI の上端にある [Video Mode] ボタンをクリックします。
  13. [Input Port Data Swap] グループ・ボックスのドロップダウン・リスト・ボックスで、[ABC->CBA] を選択します。
  14. ボックスの [Set] ボタンをクリックします。画像のカラーは設定に応じて調整されます。
  15. GUI の上端にある [System Settings] ボタンをクリックします。
  16. [LED Controls] グループ・ボックスの [Get] ボタンをクリックします。
  17. [LED Current] グループ・ボックスの各 LED に「100」と入力し、[Set] ボタンをクリックします。LED 電流を設定すると、LED の輝度が変化することがあります。
  18. GUI の上端にある [Batch Files] ボタンをクリックします。
  19. リスト・ボックスに、前の手順で適用されたすべてのコマンドがリストされます。
  20. [Save Batch File] ボタンをクリックし、テキスト・ファイルとして保存します。

リスト・ボックスの内容を、図 7-18 に示します。リスト・ボックスには、既に示した 3 つより多いコマンドが表示されていることに注意してください。これは、GUI で一部のコマンドについて [Set] ボタンをクリックすると、複数のコマンドが結合されるためです。たとえば、画像の向きについて [Set] ボタンをクリックすると、長軸と短軸の両方のコマンドが含まれます。

[Batch File] パネルでは、各コマンドを削除したり、コマンド間に遅延を挿入したりすることもできます。

GUID-A6A53E05-B2AE-46F2-B7E5-B4F101FC4FB6-low.gif図 7-18 バッチ・ファイルの例