API-Nutzungsbedingungen
Einleitung und Zweck
Wichtig – sorgfältig lesen: Die vorliegenden Nutzungsbedingungen für die Anwendungsprogrammierschnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs) von Texas Instruments (nachfolgend bezeichnet als „Bedingungen“) gelten für die Nutzung der von Texas Instruments Incorporated und deren Tochterfirmen (zusammen „TI“) bereitgestellten Anwendungsprogrammierschnittstellen sowie der zugehörigen Dokumentation, Software und Inhalte auf dem API-Portal von TI (zusammen "TI-APIs"). Durch den Zugriff auf bzw. die Nutzung von TI-APIs stimmen Sie diesen Bedingungen in Ihrem eigenen Namen sowie im Namen der durch Sie vertretenen Einrichtung zu. Bitte lesen Sie diese Bedingungen sorgfältig durch. Sie erklären sich bereit, diese Bedingungen einzuhalten und stimmen weiterhin zu, dass Ihre Geschäftsbeziehung zu TI durch diese Bedingungen geregelt wird. Wenn Sie die TI-APIs im Namen einer Einrichtung nutzen, sichern Sie zu und gewährleisten, dass Sie befugt sind, diese Einrichtung an diese Bedingungen zu binden, und dass Sie diese Bedingungen im Namen dieser Einrichtung akzeptieren (und alle Verweise auf "Sie" in diesen Bedingungen sich auf diese Einrichtung beziehen).
Wenn Sie die TI-APIs als Schnittstelle zu oder in Verbindung mit anderen Produkten oder Dienstleistungen von TI verwenden, gelten auch die Bedingungen oder Lizenzen für diese anderen Produkte oder Dienste.
1. Ihre Verwendung von TI-APIs.
a. Sie dürfen auf die TI-APIs nur in der in diesen Bedingungen und in der TI-API-Dokumentation beschriebenen Weise zugreifen und sie nur in der in diesen Bedingungen und in der TI-API-Dokumentation beschriebenen Weise nutzen.
b. Sie müssen bei der Nutzung der TI-APIs und beim Zugriff darauf alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Rechte Dritter beachten.
c. Alle Informationen, die Sie TI im Zusammenhang mit Ihrem API-Zugang zur Verfügung stellen, müssen nach bestem Wissen und Gewissen richtig sein.
d. Sie verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass der Wichtige Hinweis und der Haftungsausschluss von TI (derzeit verfügbar unter https://www-sat.itg.ti.com/de-de/legal/important-notice-and-disclaimer.html) für Daten, Informationen und andere Ressourcen gelten, die Ihnen über die APIs von TI übermittelt werden („TI-Daten“).
e. Wenn Sie Bestellungen über die TI-APIs aufgeben, erklären Sie sich damit einverstanden, dass die zum Zeitpunkt des Kaufs gültigen Verkaufsbedingungen von TI (derzeit unter https://www-sat.itg.ti.com/de-de/legal/terms-conditions/terms-of-sale.html abrufbar) gelten.
2. Verbote und Einschränkungen bei der Nutzung von TI-APIs: Sie werden andere Personen nicht bei Folgendem unterstützen oder es ihnen ermöglichen:
a. TI-APIs auf andere Weise als in diesen Bedingungen und der zugehörigen Dokumentation und den Inhalten auf dem API-Portal von TI angegeben zu verwenden;
b. TI-APIs verteilen, vermieten, verleasen, verkaufen, übertragen, abtreten oder unterlizenzieren;
c. Sicherheitsmechanismen von TI-APIs zu hacken oder zu durchbrechen oder Viren, Würmer, Trojanische Pferde oder andere bösartige Software einzuschleusen oder ein Sicherheitsrisiko für TI oder andere Benutzer von TI-APIs darzustellen;
d. TI-APIs in einer Weise zu verwenden, die die Funktionalität oder das ordnungsgemäße Funktionieren der TI-APIs oder der Server oder IT-Systeme oder -Infrastrukturen von TI beeinträchtigt oder anderweitig stört oder das Verhalten anderer Anwendungen (entweder von TI oder von Dritten) beeinflusst;
e. TI-APIs oder TI-Daten auf eine Art und Weise oder für einen Zweck zu verwenden, die das Recht einer Person verletzen kann (einschließlich, aber nicht beschränkt auf geistige Eigentumsrechte, Rechte auf Privatsphäre oder Datenschutz) oder die (im alleinigen Ermessen von TI) für TI, seine Anbieter, seine Lieferanten und andere Nutzer von TI-APIs anderweitig schädlich sein kann;
f. Quellcode von TI-APIs zurückzuentwickeln oder zu versuchen, ihn zu extrahieren, es sei denn, diese Einschränkung ist durch geltendes Recht ausdrücklich verboten;
g. die Funktion der in den TI-Daten enthaltenen Links zu verändern, zu verschleiern oder anderweitig zu deaktivieren;
h. TI-Daten nicht angemessen zuzuordnen oder Texte, Bilder, Grafiken, Logos, Urheberrechts- oder ähnliche Vermerke von TI-Daten wegzulassen, zu verändern oder zu verdecken;
i. TI-Daten (oder von TI-Daten abgeleitete Daten, auch in anonymisierter oder aggregierter Form) ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von TI öffentlich zu hosten, zu verkaufen oder anderweitig an Dritte weiterzugeben;
j. ein „Botnet“ zu verwenden oder anderweitig einen Proxy-Dienst oder einen Anonymisierungsdienst zu nutzen, um die Quelle Ihres Datenverkehrs (d.h. Ihre IP-Adresse) absichtlich zu verschleiern; oder
k. mehrere Konten anzulegen, um das über TI-APIs verfügbare Bestellsystem zu manipulieren.
3. Keine Support- oder Wartungsverpflichtung.
a. Sie sind allein verantwortlich für die Entwicklung, den Betrieb und die Wartung Ihrer Anwendungen, die sich mit TI-APIs verbinden.
b. Nichts hierin ist als Verpflichtung für TI auszulegen, technische Unterstützung jeglicher Art für TI-APIs zu leisten oder bereitzustellen.
c. Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass die TI-APIs nicht zugänglich, nicht verfügbar oder nicht funktionsfähig sind.
d. TI kann jederzeit nach eigenem Ermessen Änderungen, Modifikationen oder Verbesserungen an TI-APIs oder TI-Daten vornehmen.
e. Sie sind allein dafür verantwortlich, sich die aktuellsten TI-Daten zu beschaffen, die zu dem Zeitpunkt verfügbar sind, zu dem Sie diese TI-Daten benötigen.
f. TI ist nicht dafür verantwortlich, wenn die vom Kunden über die APIs gesendeten Informationen und Daten nicht bei TI eingehen oder unvollständig oder nicht korrekt sind. Wenn eine TI-API nicht oder nicht ordnungsgemäß antwortet, betrachten Sie dies als ein Versagen der TI-API und gehen Sie davon aus, dass TI nicht über die Informationen und Daten verfügt. Wenn eine TI-API nicht einwandfrei antwortet, liegt es in Ihrem Verantwortungsbereich, TI darüber zu informieren.
4. Fremdentwickler
Die Nutzung fremder Serviceanbieter, Integratoren und Entwickler (nachfolgend bezeichnet als „Fremdentwickler“) für die Entwicklung von Anwendungen zur Verbindung mit TI-APIs erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Sie müssen von Fremdentwicklern verlangen, dass sie sich an Bedingungen binden, die mindestens genauso restriktiv sind wie die in diesen Bedingungen genannten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Fremdentwicklern diese Bedingungen vorzulegen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass er für jedwede Handlungen bzw. Unterlassungen seines Fremdentwicklers selbst verantwortlich ist, so als wenn es sich um seine eigenen Handlungen bzw. Unterlassungen handeln würde. Wenn Sie Fremdentwickler sind, sind Sie zusätzlich zu diesen Bedingungen auch an den Zusatz für Fremdentwickler in diesen Bedingungen gebunden (aktuell verfügbar unter https://www.ti.com/developer-api/store-api/reference/api-third-party-developer-terms.html).
5. Rechte an geistigem Eigentum und Eigentumsrechte.
a. Sie besitzen alle Rechte, Titel und Anteile an den von Ihnen erstellten Anwendungen (mit Ausnahme von Teilen, die von TI erstellt oder beigesteuert wurden).
b. TI ist Eigentümer aller Rechte, Titel und Interessen an den TI-APIs, und den TI-Daten. Es werden keinerlei Rechte, Titel oder Interessen an Sie übertragen. TI behält sich alle Rechte am geistigen Eigentum vor, die nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen gewährt werden.
c. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von TI dürfen Sie keine der in den TI-Daten oder der TI-Dokumentation erscheinenden Marken oder Logos öffentlich zeigen.
d. Alle Erfindungen, Produktverbesserungen und Änderungen an TI-APIs oder TI-Daten, die ganz oder teilweise auf Ihrem Feedback, Ihren Vorschlägen oder Verbesserungsvorschlägen beruhen, sind das ausschließliche Eigentum von TI, und alle Rechte, Titel und Interessen an solchen Erfindungen, Produktverbesserungen oder Änderungen an TI-APIs oder TI-Daten liegen ausschließlich bei TI.
6. Datenerfassung und -nutzung – Bedingungen.
a. TI kann technische Daten und andere Informationen im Zusammenhang mit der Nutzung der TI-APIs durch Sie und die damit verbundenen Aktivitäten überwachen und sammeln. Sie erklären sich damit einverstanden, dass TI diese Informationen und Daten frei verwenden und weitergeben darf (einschließlich mit oder durch seine verbundenen Unternehmen, Geschäftspartner und Dienstleister), einschließlich und ohne Einschränkung, um die Einhaltung dieser Bedingungen zu bestätigen, um die TI-APIs zu unterstützen, um TI-APIs zu verbessern und zu erweitern und um TI-Angebote und Produkte zu entwickeln, zu fördern und zu vermarkten.
b. Sie erkennen an und stimmen zu, dass die folgenden zusätzlichen Bedingungen für Ihre Nutzung von TI-APIs und TI-Daten gelten: Die Nutzungsbedingungen von TI (verfügbar unter https://www-sat.itg.ti.com/de-de/legal/terms-conditions/terms-of-use.html), die Cookie-Richtlinie von TI (verfügbar unter https://www-sat.itg.ti.com/de-de/legal/terms-conditions/cookie-policy.html) und die Datenschutzrichtlinie von TI (verfügbar unter https://www-sat.itg.ti.com/de-de/legal/terms-conditions/privacy-policy.html).
7. Vertraulichkeit; Sicherheit.
a. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die folgenden Informationen „Vertrauliche Informationen von TI“ sind und nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TI an Dritte weitergegeben werden dürfen, es sei denn, TI macht sie ohne Verpflichtung zur Vertraulichkeit öffentlich zugänglich (z. B. auf ti.com):
i. Benutzer-ID, Kennwort und Schlüssel für TI-APIs (jeweils ein „Identifikator“);
ii. TI-Preise,
iii. TI-Vorlaufzeiten,
iv. TI-Lagerbestand und
iv. Sonstige nicht öffentliche Informationen, die von TI über die TI-APIs offengelegt werden und als vertraulich gekennzeichnet sind oder aufgrund der Art der Informationen oder der Umstände ihrer Offenlegung vernünftigerweise als vertraulich angesehen werden sollten.
b. Sie dürfen die vertraulichen Informationen von TI nicht an Dritte weitergeben, solange die Informationen ihren vertraulichen Charakter behalten. Sie werden angemessene Zugangskontrollen, regelmäßige Überwachung und andere branchenübliche Prozesse und Verfahren einführen, um den Schutz der vertraulichen Informationen von TI in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen zu gewährleisten.
c. Ihre Mitarbeiter, Auftragnehmer, Berater oder Vertreter sind berechtigt, vertrauliche Informationen von TI zu erhalten, vorausgesetzt, dass jeder dieser Mitarbeiter, Auftragnehmer, Berater oder Vertreter (a) davon Kenntnis hat und (b) an eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit Ihnen gebunden ist, die nicht weniger restriktiv ist als diese Bedingungen. Sie sind für jede Offenlegung oder Nutzung, die gegen diese Bedingungen verstößt, durch solche Mitarbeiter, Auftragnehmer, Berater, Vertreter oder Dritte so verantwortlich, als hätten Sie eine solche unbefugte Offenlegung oder Nutzung selbst vorgenommen. Sie tragen die alleinige Verantwortung für die Nutzung Ihrer Kennungen und für alle unter diesen Kennungen durchgeführten Maßnahmen.
d . Wenn Sie von einer Datenschutzverletzung oder einer unbefugten Nutzung im Zusammenhang mit TI-APIs oder TI-Daten Kenntnis erlangen oder einen begründeten Verdacht dafür haben, werden Sie TI unverzüglich per E-Mail an cybersecurity@ti.com kontaktieren und mit TI zusammenarbeiten, um die Datenschutzverletzung oder die unbefugte Nutzung ordnungsgemäß zu beheben, wie von TI gefordert. Sie erklären sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TI keine öffentlichen Erklärungen über eine Datenschutzverletzung oder eine unbefugte Nutzung im Zusammenhang mit TI-APIs oder TI-Daten abzugeben.
8. Laufzeit und Kündigung.
a. Sie können die Nutzung von TI-APIs in Ihrem eigenen Ermessen und ohne Benachrichtigung von TI jederzeit einstellen. Der Widerruf Ihrer Zustimmung zu den vorliegenden Bedingungen bedarf der vorherigen schriftlichen Mitteilung an IT. Bei Widerruf Ihrer Zustimmung haben Sie die Nutzung der TI-APIs unverzüglich einzustellen.
b. TI behält sich das Recht vor, die Bedingungen mit Ihnen zu kündigen oder die TI-APIs oder Teile oder Funktionen oder Ihren Zugriff darauf jederzeit und aus beliebigem Grund einzustellen, ohne Ihnen gegenüber haftbar zu sein oder Ihnen gegenüber sonstige Verpflichtungen zu übernehmen.
c. Nach Beendigung der Bedingungen oder Ihres Zugangs zu den TI-APIs werden Sie die Nutzung der TI-APIs und der TI-Daten unverzüglich einstellen und alle TI-Daten, die Sie zuvor heruntergeladen oder gespeichert haben, unverzüglich löschen oder anderweitig vernichten.
d. Wenn diese Bedingungen enden, gelten diejenigen Abschnitte weiter, die ihrer Natur nach auf unbestimmte Zeit gelten sollen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Abschnitte 2, 4–13, 15–16
9. Gewährleistungsausschluss.
a. TI-APIS UND TI-DATEN WERDEN „OHNE MÄNGELGEWÄHR“ ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, UND TI GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER ZUSICHERUNG IN BEZUG AUF TI-APIS UND TI-DATEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
b. DARÜBER HINAUS LEHNT TI AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER ODER FÜR DAS FEHLEN KONKURRIERENDER ANSPRÜCHE ODER FÜR DIE STÖRUNGSFREIE NUTZUNG VON TI-APIS ODER TI-DATEN DURCH SIE AB.
10. Beschränkung der Haftung.
a. Allgemeine Einschränkung. IN KEINEM FALL HAFTET TI FÜR SPEZIELLE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, MIT STRAFEN VERBUNDENE ODER FOLGESCHÄDEN IN VERBINDUNG MIT ODER AUS SICH AUS DIESEN BESTIMMUNGEN ODER DER NUTZUNG DER TI-APIS, ODER DER TI-DATEN, ERGEBENDE SCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB TI AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE ODER NICHT. ZU DIESEN AUSGESCHLOSSENEN SCHÄDEN GEHÖREN UNTER ANDEREM, ABER NICHT AUSSCHLIEẞLICH, DIE KOSTEN FÜR AUSBAU ODER ERNEUTEN EINBAU, DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZPRODUKTEN ODER -LEISTUNGEN, KOSTEN FÜR EXTERNE COMPUTERRESSOURCEN, ARBEITSKOSTEN, VERLUST VON GESCHÄFTSWERT, ENTGANGENEN GEWINN, ENTGANGENE EINSPARUNGEN, UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG, DATENVERLUST UND BETRIEBSUNTERBRECHUNG. TI HAFTET NICHT FÜR ANSPRÜCHE JEGLICHER ART, DIE EINE ANDERE PARTEI GEGENÜBER IHNEN GELTEND MACHT.
b. Spezifische Einschränkungen IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE GESAMTHAFTUNG VON TI AUS DIESEN BEDINGUNGEN ODER DER NUTZUNG VON TI APIS ODER TI DATEN DEN HÖHEREN BETRAG DER VON IHNEN GEMÄSS DIESEN BEDINGUNGEN AN TI BEZAHLTEN GEBÜHREN ODER FÜNFHUNDERT US-DOLLAR (500 US-DOLLAR). DAS VORHANDENSEIN VON MEHR ALS EINEM SCHADENSFALL VERGRÖSSERT ODER VERLÄNGERT DIESE EINSCHRÄNKUNGEN NICHT.
11. Geltendes Recht.
Diese Bedingungen unterliegen Gesetzen des US-Bundesstaates Texas und werden gemäß diesen Gesetzen ausgelegt. Die Anwendung kollisionsrechtlicher Grundsätze ist ausgeschlossen. Diese Bedingungen unterliegen weder dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf noch dem Uniform Computer Information Transactions Act („UCITA“) in der Form, in der er in Kraft ist oder in Zukunft in Kraft treten wird. Sie und TI vereinbaren, dass die nicht ausschließliche Zuständigkeit für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Bestimmungen ergeben, bei den Gerichten im Bundesstaat Texas (USA) liegt. Ungeachtet des Vorstehenden kann jegliches Urteil vor jedem US-amerikanischen oder ausländischen Gericht durchgesetzt werden. Beide Parteien, Sie oder TI, können einen Unterlassungsanspruch vor jedem US-amerikanischen oder ausländischen Gericht geltend machen.
12. Mitteilungen.
Alle Mitteilungen an TI sind zu richten an: Texas Instruments Incorporated, 13588 N. Central Expressway, Mail Station 3999, Dallas, Texas 75243, Attention: Contracts Administration, mit einer Kopie an TILegalNotices@list.TI.com. Alle Mitteilungen gelten als zugestellt, wenn sie eingegangen sind.
13. Beziehung zwischen den Parteien.
Keine der Parteien hat das ausdrückliche oder stillschweigende Recht oder die Befugnis, im Namen der anderen Vertragspartei Verpflichtungen zu übernehmen oder zu begründen oder die andere Vertragspartei an einen Vertrag, eine Vereinbarung oder eine Zusage mit einer dritten Partei zu binden. Keine Bestimmung dieser Bedingungen darf so ausgelegt werden, dass sie eine Partnerschaft, ein Joint Venture, ein Arbeitsverhältnis oder eine Agenturbeziehung zwischen TI und Ihnen begründet. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von TI dürfen Sie in Bezug auf die Nutzung einer API keine Erklärungen abgeben, die eine Partnerschaft mit, ein Sponsoring durch oder eine Billigung von TI suggerieren.
14. Abtretung.
Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TI diese Bestimmungen oder die sich aus diesen Bestimmungen ergebenden Lizenzen, Rechte und Pflichten direkt oder indirekt verkaufen, abtreten, übertragen, delegieren, übereignen, verpfänden, belasten oder anderweitig darüber verfügen. Diese Bestimmungen sind für TI und Sie sowie die jeweiligen Rechtsnachfolger und zulässigen Abtretungsempfänger verbindlich und kommen TI und Ihnen zugute. Jeder Versuch einer Abtretung, der gegen diesen Abschnitt verstößt, ist null und nichtig.
15. Einhaltung von Exportbestimmungen.
a. Exporte, Reexporte und Übertragungen von TI-APIs oder TI-Daten können US-Exportkontrollen und -Sanktionen unterliegen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass: (i) Sie alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften einhalten werden; (ii) TI-APIs und TI-Daten ohne vorherige Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigung nicht an Ziele, Personen oder Organisationen exportiert, reexportiert, verkauft oder übertragen werden, die einem US-Embargo, Sanktionen oder Beschränkungen unterliegen; und (iii) Sie jede Partei, die TI-APIs oder TI-Daten von Ihnen erhält, über diese Verpflichtungen zur Einhaltung der Vorschriften informieren werden.
b. Ohne vorherige Genehmigung von entsprechenden Regierungsstellen in den USA oder anderer Regierungen, dürfen Sie keine TI-APIs oder TI-Daten exportieren oder reexportieren, übertragen, verkaufen oder kaufen, für die Folgendes gilt: (i) für militärische Zwecke bestimmt sind, (ii) die für einen Endkunden beim Militär bestimmt sind oder (iii) die für die Entwicklung, das Design, die Herstellung oder den Einsatz von atomaren, chemischen oder biologischen Waffen oder Trägertechnologien bestimmt sind.
c. Jede Partei muss auf eigene Kosten die Genehmigungen für Aus- und Einfuhr einholen, die die jeweilige Partei zur Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem Abschnitt benötigt. Sie halten TI und seine Vertreter und Erfüllungsgehilfen vollständig von allen Schäden, Kosten, Verlusten und/oder Verbindlichkeiten frei, die sich aus der Nichteinhaltung von diesem Abschnitt durch Sie ergeben. Wenn erforderliche Genehmigungen nicht eingeholt werden können, oder falls Sie die hier in diesem Abschnitt festgelegten Bestimmungen nicht einhalten, ist TI berechtigt, diese Bedingungen zu kündigen, zu stornieren oder anderweitig von der Erfüllung seiner Pflichten aufgrund dieses Kaufvertrags entbunden zu werden. Jegliche Softwareklassifizierung dient lediglich der Bequemlichkeit von TI und ist nicht als Zusicherung oder Garantie irgendeiner Art auszulegen; Sie sind für Ihre eigenen Verpflichtungen zur Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.
16. Verzichtserklärung; Salvatorische Klausel; Änderung.
Setzt TI eine Bestimmung dieses Abkommens nicht durch, so gilt dies nicht als Verzicht auf die künftige Durchsetzung dieser oder einer anderen Klausel dieser Bestimmung oder einer anderen zwischen den Vertragsparteien bestehenden Vereinbarung. Wird eine Bestimmung dieser Bestimmungen von einem zuständigen Gericht für nicht durchsetzbar befunden, so gilt diese Bestimmung als in dem Umfang geändert, der erforderlich ist, um ihre Durchsetzbarkeit im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang zu ermöglichen, oder, falls eine solche Änderung nicht möglich ist, wird diese Bestimmung von diesen Bestimmungen abgetrennt und gestrichen, und der Rest dieser Bestimmungen bleibt in Kraft. TI kann diese Bedingungen jederzeit ganz oder teilweise ändern, z. B. um Gesetzesänderungen oder Änderungen an den TI-APIs zu berücksichtigen. Bitte überprüfen Sie diese Bedingungen regelmäßig. Wenn Sie mit den geänderten API-Bedingungen nicht einverstanden sind, sollten Sie Ihre Nutzung der TI-APIs einstellen. Durch Ihre fortgesetzte Nutzung der TI-APIs erklären Sie sich mit den geänderten Bedingungen einverstanden.