JAJSXD1 October 2025 BQ25692-Q1
ADVANCE INFORMATION
2007 年 4 月 20 日の JEITA ガイドラインでは、リチウムイオン バッテリの充電の安全性を向上するための情報が強調されています。このガイドラインは、特定の低温範囲と高温範囲で、大きい充電電流と高い充電電圧を回避することの重要性を強調しています。
充電サイクルを開始する際には、TS ピンの電圧が VT1 ~ VT5 のスレッショルド内であることを確認します。TS 電圧が T1T5 の範囲を超えると、コントローラは充電を一時停止し、バッテリ温度が T1 ~ T5 の範囲内になるまで待機します。低温時 (T1T2) には、充電電流を半分以下に減らすことを JEITA は推奨しています。高温時 (T3T5) には、セルあたり 4.1V 未満の電圧で充電することを JEITA は推奨しています。
低温 T1T2 では、充電電流を常温 T2T3 の半分以下に下げることを JEITA は推奨しています。このデバイスでは、T1T2 での充電電流を T2T3 での充電電流の 20%、40%、または 100% にプログラムすること、または充電を中断するようにプログラムすることができます。これは、レジスタ ビット JEITA_ISETC によって制御されます。
高温 T3T5 では、セルあたり 4.1V 未満の充電電圧にすることを JEITA は推奨しています。このデバイスでは、T3T5 での充電電圧を T2T3 での充電電圧より低いオフセット電圧にプログラムすること、または充電を中断するようにプログラムすることができます。これはレジスタ ビット JEITA_VSET によって制御されます。
この充電器は、JEITA 要件を超える柔軟な電圧および電流設定もサポートしています。高温 T3T5 での充電電流設定は、プログラムされた充電電流の 40%、100%、または充電中断に構成できます。これはレジスタ ビット JEITA_ISETH によってプログラムされます。
JEITA のデフォルト充電プロファイルは以下の図に示されており、青線がデフォルト設定、赤の破線がプログラム可能なオプションを示しています。
図 6-5 TS 抵抗ネットワーク上記のようにバッテリ パックに 103AT NTC サーミスタを接続していると仮定すると、RT1 と RT2 の値は次の式で決定できます:
リチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリの場合は、0°C ~ 60°C の範囲を選択します。
このデバイスでは、TS 充電スレッショルド制御レジスタを使用してすべてのスレッショルドをプログラムすることもできます。この柔軟性により、ソフトウェアで充電器の動作ウィンドウを変更できます。
EN_JEITA レジスタビットをクリアすることで JEITA プロファイルを無効化します。この場合、デバイスは充電ウィンドウを T1 ~ T5 に制限しますが、クール (T1 ~ T2) またはウォーム (T3 ~ T5) 領域内では特別な充電プロファイルは使用されません。
EN_TS レジスタ ビットをクリアして NTC 監視ウィンドウを無効化します。この場合、TS ピンの電圧は無視され、デバイスは常に通常の TS ステータスを通知します。