JAJA828 April   2025 DP83822HF , DP83822IF , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1ファイバーとは
    1. 1.1 使用するピン
    2. 1.2 ハードウェアの構成
    3. 1.3 便利なレジスタ
  5. 2一般的な使用事例
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

一般的な使用事例

以下に、PHY をファイバ モードで使用する場合によく発生する現象と、発生した場合に発生する可能性のあるイベントの説明を示します。

表 2-1 ファイバ モードで PHY を使用した一般的な発生
イベント 結果
反対側またはローカル SFP モジュールがボードから切断されています 両方の PHY のリンクが失われます
両方のファイバ ケーブルが接続解除されています (TX と RX)
1 本のファイバ ケーブルが接続解除されています 両方の PHY は、ファーエンド障害 (FEF) のためにリンクを失います。FEF は、DUT がそのリンクが失われたことを検出した場合、DUT が送信回線上に FEF 信号を送信できるため、リンク パートナーもリンクをドロップできます。FEF がデフォルトでイネーブルになっている間、FEF はレジスタを介して検出および / または生成機能をディセーブルにできます。
  1. DUT で FEF 生成がディセーブルになっている場合、DUT RX ケーブルが接続されていないときに、PHY は DUT TX ケーブルを介してリンク パートナーに FEF を送信しません。これにより、DUT PHY がリンクを示していないが、リンク パートナー PHY がリンクを示しているというシナリオが発生する可能性があります。
  2. DUT で FEF 検出がディセーブルの場合、DUT TX ケーブルが抜かれたときに、リンク パートナー PHY は FEF を DUT に送信できます。ただし、DUT は FEF を検出しないため、リンクをドロップしません。これにより、DUT がリンクを示し、リンク パートナーがリンクを示していないというシナリオを作成できます。
反転信号検出 これにより、偽陰性または偽陽性のリンクアップ ステータスが生成される可能性があります。ピンの極性を確認し、接続する前に検出して、デバイスまたはモジュールの損傷を防止してください。極性を切り替える必要がある場合、モジュールを接続する前にレジスタへの書き込みを行う必要があります。
光接続の SFP モジュールの不一致 (100BASE-FX と 1000BASE-X) PHY がリンクアップしません

SFP と PHY 速度の不一致 (822)

リンク パートナー側から 1G SFP に一致する 1G SFP がある場合、DP83822 はリンクアップして、DUT に 100Mbps のファイバ リンクがあると考えます。パケット スループットは正常にテストされました。ただし、モジュール速度が一致しない場合、PHY は上記のケースに従ってリンクしません。
SFP と PHY 速度の不一致 (869)

1G ファイバ (1000Base-X または 1000M メディア コンバータ) で 100Mbps SFP が与えられ、同じモードで別の DP83869 に接続されている場合、PHY はリンク アップしません。

100M ファイバ (100Base-FX または 100M メディア コンバータ) PHY でリンク アップが可能で有効なスループットが示されている場合、1000Mbps SFP が提供されます。