JAJA871 May   2025 TPS1685 , TPS1689 , TPS25984 , TPS25985

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2スタッカブルおよび並列動作における eFuse の課題
  6. 3eFuse における電流分配技術
    1. 3.1 個別の eFuse 過電流制限による並列動作
    2. 3.2 並列動作時のシステム全体過電流制限
    3. 3.3 アクティブ電流共有 (ACS) による並列動作
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

アクティブ電流共有 (ACS) による並列動作

セクション 3.2 で述べられた問題を解決するために、TI の eFuse は ACS を実装しており、電流が一定のスレッショルドを超えた際に動作します。アクティブ電流共有ループは、FET の Rdson を制御することで動作します。より多くの電流を流している eFuse は、電流を抑制するために Rdson をわずかに上昇させ、他のデバイスがより多くの電流を流せるようにして、電流の再分配またはバランス調整を実現します。

ACS のスレッショルドを低く設定すると、経路全体の抵抗が増加し、低い電流時でも不要に電力損失や自己発熱が増大します。同時に、これにより長期的な信頼性の面で直接的な利得が得られるわけではありません。

アクティブ電流共有のスレッショルドは、各デバイスの最大定格直流電流に設定する必要があります。最適な設定値は、各デバイスの過電流保護スレッショルドに近い値とすることです。なお、この過電流スレッショルドはデバイス間の不整合の影響を受けません。ただし、システムの負荷電流が最大直流電流に近づき始めると、アクティブ電流共有が作動するようになっており、これにより長時間その領域で動作するシステムにとっては、長期的な信頼性の観点から非常に有効です。負荷電流がこのポイントをさらに超えて増加した場合 (負荷トランジェントや障害時など)、アクティブ電流共有ループは無効化され、代わりにブランキング タイマー付きの過電流保護回路により保護が行われます。

デバイスがアクティブ電流共有に移行する電流スレッショルドは、VREF と RILIM の値に依存します。TPS1685 設計計算ツール を用いて RIREF、VIREF、および RILIM の値を決定できます。

式 3 は ACS スレッショルドに基づいて RILIM 抵抗を決定するために使用されます。

式 3. RILIM=1.1×VIREF3×GILIM×ILIM(ACS)
 共通の過電流制限と ACS を用いて、80A の負荷電流をサポートするために並列接続された eFuse デバイス図 3-4 共通の過電流制限と ACS を用いて、80A の負荷電流をサポートするために並列接続された eFuse デバイス

性能評価のために、図 図 3-5 に示すように負荷電流を 2A ずつ段階的に増加させます。電流ステップの初期段階では、eFuse が不均一な電流を分担している様子が確認できます。ACS により、各 eFuse を流れる電流が次第に収束していく様子が確認できます。

この波形は、図 表 3-1 に示されたシステム パラメータを用いて取得したものです。

 ACS を用いた 4 個の TPS1685 eFuse 間の電流分担図 3-5 ACS を用いた 4 個の TPS1685 eFuse 間の電流分担

TPS1685x は、起動時に独自の電流バランシング機構を実装しており、並列に接続された 複数の TPS1685x デバイスが突入電流を共有し、すべてのデバイスに熱ストレスを分散できるようにします。この機能は、すべてのデバイスで正常な起動を完了し、一部の eFuse が早期にサーマル シャットダウンに至るシナリオを回避するのに役立ちます。これは、並列チェーンの突入電流能力が実質的に向上します。突入性能の向上により、突入時間やシステムの信頼性を損なうことなく、大容量の負荷コンデンサを高電流プラットフォーム上でサポート可能になります。

 起動時における 4 個の TPS1685 eFuse 間の電流分布図 3-6 起動時における 4 個の TPS1685 eFuse 間の電流分布

ACS を用いた 6 個の eFuse デバイスの並列接続における電流分布

この例では、システム電流要件が 100A の構成において、6 個の TPS1685 eFuse が並列接続されています。TPS1685x 9V ~ 80V、3.65mΩ、20A スタッカブル統合ホットスワップ (eFuse) 高精度高速電流モニター搭載のデータ シート によると、典型的な RDS(on) は 3mΩ であり、最大で 6mΩ に達することがあります。表 3-3 は、最大システム電流 100A の並列接続された 6 個の eFuse デバイス間の RDS(on) 変動の例を示しています。表 3-3 に示されるように、eFuse 間の電流分布を見ることができ、eFuse_1 の電流は最大で 23.07A に達し、これは推奨動作電流より 15% 高い値です。

ACS (アクティブ電流共有) は、高電流デバイスの RDS(on) を調整して電流を均等に分配します。この電流に対する ACS スレッショルドは TPS1685 設計計算ツール で設定可能です。ACS が有効で、デバイスの ACS スレッショルドが 20A に設定されている場合の各 eFuse の電流は以下の通りです。表 3-4 は、ACS 適用時の RDS(on) 変動および電流分布を示しています。eFuse_2、eFuse_3、eFuse_4、eFuse_5、および eFuse_6 の RDS(on) に変化はありませんが、eFuse_1 の RDS(on) は 30% 増加させられており、電流分布をより均等にする目的があります。ACS により、eFuse_1 の電流は 23.07A から 18.57A に低減され、ストレスが均等に再分配されることで、eFuse_1 の寿命は約 2 倍に向上します (ブラックの式を用いて算出可能)。これは、最初の故障点がシステムの信頼性を決定するという前提において、システム全体の有効寿命を約 2 倍に向上させる結果となります。

表 3-3 RDS(on) 変動を伴う 6 個の TPS1685 eFuse 間の電流分布

eFuse_N

eFuse_1eFuse_2eFuse_3eFuse_4eFuse_5eFuse_6

RDS(on)

0.0035Ω0.0055Ω0.005Ω0.0045Ω0.006Ω0.0055Ω
最大電流23.07A14.7A16.15A17.9A13.46A14.7A
表 3-4 ACS による RDS(on) 補正を適用した 6 個の TPS1685 eFuse 間の電流分布

eFuse_N

eFuse_1eFuse_2eFuse_3eFuse_4eFuse_5eFuse_6

RDS(on)

0.00455Ω0.0055Ω0.005Ω0.0045Ω0.006Ω0.0055Ω
最大電流18.75A14.7A15.5A17.06A14.2A15.5A