JAJA937 July 2025 TDA4VE-Q1
CMPA レジスタは、PWM 出力のデューティ サイクルを定義するコンペア値を保持します。例えば、アップカウント モードでは、アクティブ High の PWM 波形は TBCNT がゼロのときに High になり、TBCNT が CMPA に一致したときに Low になります。同様のロジックは、2 系統目の出力を独立または相補的に制御する場合の CMPB にも適用されます。
重要なのは、CMPA は次の 2 つの方法で更新可能であるという点です:
CMPCTL レジスタを介してシャドウ ロードを有効にすることで、PWM 周期と同期した更新が可能となり、これは安定動作のために不可欠です。