JAJA971 August 2025 TMS320F28P659DK-Q1
すでに説明した SHB の設計は 1 次側にあります。この場所を 2 次側に移動することもできます。主な部品、接続、制御方式は位相シフトなしの 1 次側と同じです。
図 3-1 に、CLLLC トポロジで SHB を同期整流器として使用する例を示します。Q5 と Q8 が同時にオンになり、Q6 と Q7 が同時にオンになります。Immid 電流フローはなく、中電圧バランスの問題はありません。
図 3-2 のシミュレーションの結果は、前述の観点を証明しています。
共振コンデンサには 1/2 Vout の DC バイアス電圧があることに注意してください。