JAJAAA1 November 2025 INA190
高精度の電流測定は、モーター制御、パワー マネージメント、エネルギー監視システムの基本的な要件です。電流トランス (CT) など従来の検出技法のうち、電流シャントは最も信頼性が高く、コスト効率の優れた直接的な測定アプローチを実現できます。
電流検出には一般的に、数 µΩ または mΩ の電流シャント抵抗が使用されます。しかし、抵抗値が数 µΩ 程度の低抵抗値を使用した電圧測定は、PCB パターン抵抗、温度係数 (TCR)、および半田抵抗の影響を受ける可能性が高くなります。電流センス抵抗を並列に実装する場合、この効果はさらに困難になります。このアプリケーション ノートは、シャントを並列設計する際のレイアウトのベスト プラクティスと検討事項について説明します。