JAJS747F July 1999 – March 2025 LMC6041 , LMC6042 , LMC6042-MIL , LMC6044 , LMC6044-MIL
PRODUCTION DATA
LMC604xなど、入力電流が非常に小さいアンプでは、一般に大きな帰還抵抗値が使用されます。
LMC604x は広い動作条件範囲にわたって非常に安定していますが、大きな帰還抵抗を使用する場合に望ましいパルス応答を得るためには、いくつかの注意が必要です。入力容量 (トランスデューサ、フォトダイオード、回路基板の寄生素子による) の値が小さくても、帰還抵抗の値が大きいと、位相マージンが減少します。
高い入力インピーダンスが要求される場合は、LMC604xの入力をガードします。入力ラインをガードすることで、リークが減少するだけでなく、浮遊入力容量も減少します (セクション 6.3.1.1 を参照)。
コンデンサを追加して、入力容量の影響を補償します。帰還抵抗の周囲にキャパシタ CFを配置します (図 6-1を参照)
ここで、
CIN の正確な値を知ることはしばしば困難であるため、目的のパルス応答が得られるように CF を実験的に調整しても構いません。入力容量の補償の詳細については、LMC660 と LMC662 を参照してください。