JAJSJ14A August 2020 – May 2026 TPS25980
PRODUCTION DATA
リトライ間の時間遅延は、RETRY_DLY ピンのコンデンサ CRETRY_DLY を選択することでプログラムできます。100ms の自動リトライ遅延を設定するための CRETRY_DLY の値は、式 25 で計算できます。
使用可能な最も近い標準値を選択します:2.2nF、10%
自動再試行の回数は、式 26 を使って、NRETRY ピンのコンデンサ CNRETRYで設定できます
この設計例では、故障によってデバイスがシャットダウンした後、4 回再試行することが要求されています。自動再試行の回数は、「故障応答」で説明されているように、個別ステップで調整できるため、NRETRY が 4 より小さくなるように CNRETRY を選択します。式 27 を使用して CNRETRY を計算します。
使用可能な最も近い標準値を選択します:2.2nF、10%