JAJSW90A March 2025 – December 2025 TPS65214
PRODUCTION DATA
PMIC がシステムの入力電圧とともに自動的にパワーアップすることが期待されるアプリケーション(例えば FSD が有効化されている場合や EN が外部で VSYS/PVIN_LDO12 にプルアップされている場合)では、デバイスは入力電圧が VSYSPOR_Rising に達し、tNVM_LOAD が経過した後にパワーシーケンスを開始します。各レギュレータをサポートするために必要な入力電圧のスルーレートは、必要な電圧ヘッドルームと電源シーケンス内の割り当てられたスロット y に基づいて計算されます。SLOT_0 に割り当てられた出力レールの場合、計算には tNVM_LOAD のみを含める必要があります。SRVIN が ゼロまたは負 であるケースは考慮する必要がありません。これは、レギュレーションに必要な最小入力電圧がすでに VSYSPOR_Rising スレッショルドで満たされているためです。それ以外のケースでは、システム入力電圧を生成するプリレギュレータは、最も高いスルーレート要求を満たす必要があります。
最も高いスルーレート要求を満たせない場合、電源シーケンス内で出力レールが有効化された際に、不十分な電圧マージンにより UV フォルト が発生します。図 7-4 に示すように、デバイスは RETRY_COUNTをインクリメントし、電源投入をさらに 2 回試みます。それでも入力電圧に出力レールに十分なヘッドルームがない場合、デバイスは VSYS/PVIN_LDO12 がサイクルされてオン要求の更新を行うまで、初期化状態に入ります。
自動パワーアップが必要で、スルーレート要件を満たすことができないアプリケーションでは、レジスタ MFP_2_CONFIG の MASK_RETRY_COUNT_ON_FIRST_PU ビットで、最初のパワーアップ時に RETRY_COUNT をマスクできます。図 7-5 に示されているように、このビットが設定されると、デバイスはパワーアップシーケンスが完了するまで RETRY_COUNT をマスクします。パワーアップ後、恒久的な故障が発生した場合、RETRY_COUNT はマスクされず、デバイス シャットダウンが有効になります。