JAJSWM1A May 2025 – July 2025 TPS7B4258-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | DDA | ||
| ADJ/EN | 5 | I | 可変とイネーブル入力ピン。このピンに外部リファレンス電圧を接続します。このピンは内部的にエラー アンプの反転入力に接続されます。信号が VIL よりも低いと、デバイスが無効化されます。信号が VIH よりも高いと、デバイスが有効化されます。電圧リファレンスを直接接続するか、分圧器を使用して、電圧リファレンスよりも低い出力電圧を確保します。ラインの影響を補償するため、このピンの近くに 0.1μF コンデンサを配置します。 |
| DNC | 2 | — | このピンに電圧源を接続しないでください。放熱性能を向上させるには、ピンをフローティングのままにするか、GND に接続します。 |
| FB | 4 | I | フィードバック ピン。このピンは、エラー アンプの非反転入力に内部的に接続され、出力電圧を制御します。出力電圧が外部リファレンス電圧と等しい、またはそれより低い場合、このピンを出力ピンに直接接続します。リファレンス電圧よりも高い値の出力電圧を得るには、分圧器と外付けの帰還抵抗を使用します。 |
| GND | 6、3 | G | GND ピン。このピンは、グランドへの低インピーダンス パスに接続します。 |
| IN | 8 | I | 入力電源電圧ピン。最高の過渡応答を実現し、入力インピーダンスを最小化するには、推奨値またはそれ以上に大きい値のセラミック コンデンサを IN と GND の間に接続します。See the 推奨動作条件 を参照してください。ラインの影響を補償するため、入力コンデンサは、デバイスの入力ピンのできるだけ近くに配置します。詳細については、入力および出力コンデンサの選択 セクションを参照してください。 |
| NC | 7 | — | 内部接続なし。最高の放熱性能を実現するため、これらのピンは GND に接続します。 |
| OUT | 1 | O | レギュレートされた出力電圧ピン。安定性のために、OUT と GND の間にコンデンサが必要です。推奨動作条件 の表に示されている COUT 値の範囲内でセラミック コンデンサを選択します。このコンデンサは、デバイスのできるだけ近くに配置します。詳細については、入力および出力コンデンサの選択 セクションを参照してください。 |
| サーマル パッド | パッド | サーマル パッド。最良の熱性能を得るために、パッドを GND に接続します。 | |