JAJSWS8 June   2025 TPS65215-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  システム制御スレッショルド
    6. 5.6  BUCK1 コンバータ
    7. 5.7  BUCK2、BUCK3 コンバータ
    8. 5.8  汎用 LDO (LDO1)
    9. 5.9  汎用 LDO (LDO2)
    10. 5.10 GPIO とマルチファンクション ピン (EN/PB/VSENSE、nRSTOUT、nINT、GPO1、GPO2、GPIO、MODE/RESET、MODE/STBY、VSEL_SD/VSEL_DDR)
    11. 5.11 電圧と温度の監視
    12. 5.12 I2C インターフェイス
    13. 5.13 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  パワーアップ シーケンシング
      2. 6.3.2  パワーダウン シーケンス
      3. 6.3.3  プッシュ ボタンおよびイネーブル入力(EN/PB/VSENSE)
      4. 6.3.4  SoC へのリセット(nRSTOUT)
      5. 6.3.5  降圧コンバータ(Buck1、Buck2、Buck3)
        1. 6.3.5.1 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
      6. 6.3.6  リニア レギュレータ(LDO1 および LDO2)
      7. 6.3.7  割り込みピン(nINT)
      8. 6.3.8  PWM/PFM および低消費電力モード(MODE/STBY)
      9. 6.3.9  PWM/PFM およびリセット (MODE/RESET)
      10. 6.3.10 電圧選択ピン (VSEL_SD/VSEL_DDR)
      11. 6.3.11 汎用入力または出力 (GPO1、GPO2、GPIO)
      12. 6.3.12 I2C 互換インターフェイス
        1. 6.3.12.1 データの有効性
        2. 6.3.12.2 START 条件と STOP 条件
        3. 6.3.12.3 データの転送
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 動作モード
        1. 6.4.1.1 OFF 状態
        2. 6.4.1.2 初期化状態
        3. 6.4.1.3 アクティブ状態
        4. 6.4.1.4 STBY 状態
        5. 6.4.1.5 フォルト処理
    5. 6.5 マルチ PMIC 動作
    6. 6.6 ユーザー レジスタ
    7. 6.7 デバイスのレジスタ
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 代表的なアプリケーションの例
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1 Buck1、Buck2、Buck3 の設計手順
        2. 7.2.3.2 LDO1 の設計手順
        3. 7.2.3.3 LDO2 の設計手順
        4. 7.2.3.4 VSYS、VDD1P8
        5. 7.2.3.5 デジタル信号設計手順
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パワーアップ シーケンシング

TPS65215-Q1 は、レールのシーケンスをフレキシブルに設定できます。外部レールの GPO1、GPO2、GPIO、nRSTOUT ピンを含め、レールの順序は NVM によって定義されます。パワーアップ シーケンシングを開始する前に、デバイスはすべてのレールの電圧が SCG スレッショルドを下回っているかを確認し、事前にバイアスがかかった状態で起動するのを防ぎます。シーケンスはタイミングに基づいて行われます。さらに、後続のレールを有効にするには、前のレールが UV しきい値を通過している必要があります。UV がマスクされている場合、UV スレッショルドに達していなくても、シーケンスは進行します。GPO1、GPO2、GPIO、バイパス モードまたは LSW モードに構成された LDO は低電圧では監視されないため、これらの出力は後続のレールを制御することはありません。

レール上のマスクされていない故障が原因でシーケンスが中断された場合、デバイスはパワーダウンします。TPS65215-Q1 は、さらに 2 回電源をオンにしようとします。両方ともアクティブ状態に移行できなかった場合、VSYS の電源サイクルを実行するまで、デバイスは初期化状態のままとなります。この再試行カウンタをアクティブにしておくことが推奨されますが、INT_MASK_UV レジスタのビット MASK_RETRY_COUNT を設定することによって再試行カウンタをマスクできます。

リトライ カウンタを無効化するには、INT_MASK_UV レジスタの MASK_RETRY_COUNT ビットを設定します。このビットを設定すると、デバイスは無限に再試行を続けます。

TPS65215-Q1 では、パワーダウン シーケンスをパワーアップ シーケンスとは独立して構成できます。シーケンスは、不揮発性メモリに構成されます。

最初のパワーアップ時に、デバイスは VSYS 電源電圧を監視し、VSYS が VSYSPOR_Rising スレッショルドを超えた場合にのみ、パワーアップを許可し、初期化状態に遷移します。

パワーアップ シーケンスは、以下のように構成されます。

  • 各レール、GPO1、GPO2、GPIO、および nRSTOUT のスロット (シーケンス内の位置) は、対応する *_SEQUENCE_SLOT レジスタ、パワーアップ シーケンスの 4 つの MSB、パワーダウン シーケンスの 4 つの LSB を使用して定義されます。
  • 各スロットの持続時間は、POWER_UP_SLOT_DURATION_x レジスタで 0ms、1.5ms、3ms、10ms のいずれかに設定できます。合計で 16 個のスロットを構成でき、より多くのレールをサポートする必要がある場合に、シーケンスを複数の TPS65215-Q1 デバイスにまたがって使用できます。
  • 上記で定義したタイミングに加えて、パワーアップ シーケンスも UV モニタによって制御されます。後続のレールは、 (UVがマスクされている場合を除き) 前のレールが低電圧スレッショルドを超えた後でのみ有効になります。レールが tRAMP(それぞれ tRAMP_LSW、tRAMP_SLOW、tRAMP_FAST)の終了時点までに UV スレッショルドに達していない場合、シーケンスは中止され、デバイスはスロット持続時間の終了時にシーケンスダウンします。それぞれのレールについて、デバイスは INT_BUCK_x_y_IS_SET をそれぞれ INT_SOURCE レジスタに INT_LDO_x_y_IS_SET ビットを設定し、BUCKx_UV をそれぞれ INT_BUCK_x_yにLDOx_UV ビットをそれぞれ INT_LDO_x_y レジスタに設定し、INT_TIMEOUT_RV_SD レジスタにTIMEOUT ビットを設定します。
  • シーケンスの開始は、シーケンス中に有効になっているかどうかにかかわらず、すべてのレールの放電が正常に完了することによって制御されます。デバイスがすべてのレールを SCG スレッショルド以下に放電できない場合、デバイスは INT_SOURCE レジスタ内の INT_BUCK_x_y_IS_SET ビットおよび BUCKx_RV ビット、ならびに INT_LDO_x_y_IS_SET ビットおよび LDOx_RV ビットを設定します。残留電圧が 4ms から 5ms 後も存在する場合、デバイスは初期化状態のままになります。
  • シーケンスの開始はダイ温度によって制御されます。何らかのウォーム検出がマスクされていない場合、過熱イベントにより初期化状態に入った場合、すべてのセンサの温度が TWARM_fallingスレッショルドを下回るまで、オフ状態から初期化状態に移行した場合は、すべてのセンサの温度が TWARM_rising スレッショルドを下回るまで、デバイスは起動しません。すべての温度センサがマスクされている場合(ウォーム検出でパワーダウンが発生しない場合)、すべてのセンサの温度が THOT_fallingスレッショルドを下回るまで、デバイスはパワーアップしません
注: すべてのレールは (放電機能が無効になっているかにかかわらず) 有効になる前に放電されます。

オン要求は、ノイズをトリガしないようにデグリッチされています。グリッチ除去時間が経過した後、デバイスはシーケンスの最初のスロットが開始するまで約 300μs 待機します。その時間までにプリバイアスされたレールの放電が完了しない場合は、すべてのレールが SCG 電圧レベルを下回るまで、シーケンスの開始がさらに制御されます。

図 6-2 は、パワーアップ シーケンシングの例を示します。パワーアップ シーケンシングは、有効なオンリクエストによってトリガされます。

TPS65215-Q1 パワーアップ シーケンシング (例)図 6-2 パワーアップ シーケンシング (例)

オン要求の詳細については、「プッシュボタンと入力の有効化」(PB/EN/VSENSE) を参照してください。

注意: I2C コマンドは、必ず EEPROM のロードが完了した後に発行する必要があります。