JAJSXB7A June 2025 – October 2025 BQ25822
PRODUCTION DATA
REGN LDO レギュレータは、IC 本体および TS 外付け抵抗に対して安定化されたバイアス電源を供給します。また、DRV_SUP ピンを REGN に接続することで、REGN 電圧を使用して降圧スイッチング FET を直接駆動できます。PG、STAT1、STAT2 のプルアップ レールも、REGN に接続できます。REGN LDO は、以下の条件が有効なとき有効になります:
入力電圧が高い場合やゲート駆動が大きい場合、REGN LDO によるゲート駆動による電力損失が過剰になる可能性があります。ゲート ドライバ用の電力は、DRV_SUP ピンに 4.5V~12V の高効率電源を直接入力することで外部から供給できます。この電源は、スイッチング FET のゲート電荷を駆動するために必要な最低 50mA 以上の電流を供給できる必要があります。
REGN LDO を経由してゲートを駆動するための消費電力は次のとおりです: ここで、QG (TOT) 1、2、3、4 はすべてのスイッチング FET の合計ゲート電荷、fSW はプログラムされたスイッチング周波数です。以下に示す安全動作領域 (SOA) は、1W の電力損失制限に基づいています。