いずれの種類のシステムリセット (パワーアップリセット、PWRGOOD リセット、ウォッチドッグタイマタイムアウト、ランプストライクリセット) の直後でも、DLPC6422 デバイスは以下の状態で自動的に NORMAL パワーモードに戻ります:
- すべての GPIO はトライステートです。
- プライマリ PLL はアクティブ状態のまま (パワーアップリセットシーケンス後にのみリセットされます)、派生クロックのほとんどはアクティブになります。ただし、ARM9 プロセッサとその周辺に関連付けられたリセットのみが解除されます (ARM9 は他のすべてのリセットを解除します)。
- ARM9 関連クロックは、フルクロックレートにデフォルト設定されています。(起動は最大速度です)。
- 生成されたフロントエンドクロックはすべて無効になります。
- LVDS DMD I/F (PLLD) にクロックを供給する PLL は、デフォルトでパワーダウンモードになっており、派生したすべてのクロックは、対応するリセット信号がアサ―トされているため、非アクティブになります。(ARM9 は、これらのクロックをイネーブルにし、関連するリセットを解除します。)
- LVDS I/O はデフォルトでパワーダウンモードになり、出力はトライステートになります。
- DLPC6422 デバイスによるすべてのリセット出力は、ARM9 によって解除されるまで (ブートアップ後) アサートされたままになります。
- ARM9 プロセッサは、外部フラッシュから起動します。
ARM9 が起動すると、ARM9 API は以下のように動作します:
- プログラム可能な DDR クロックジェネレータ (DCG) クロックレート (つまり DMD LVDS I/F レート) を設定します
- デバイダロジックをリセット状態に維持しながら DCG PLL (PLLD) を有効にします
- DCG PLL がロックされると、ARM9 ソフトウェアは DMD クロックレートを設定します。
- 次に、API ソフトウェアは DCG 分周器ロジックのリセットを解除し、それによってすべての派生 DCG クロックが有効になります
- 外部リセットを解除
その後、アプリケーションソフトウェアは、通常、エンドユーザーからのウェイクアップコマンド (プロジェクタのソフト電源スイッチ経由で) を待ちます。プロジェクタの起動が要求されると、ソフトウェアは ASIC を通常モードに戻し、クロックを再初期化し、必要に応じてリセットします。