JAJSXO7A April 2025 – December 2025 BQ25630
PRODUCTION DATA
BQ25630には、異常なバッテリ状態による充電サイクルの長時間化を防止するため、3 つの内蔵セーフティ タイマが搭載されています。高速充電セーフティ タイマおよびプリチャージ セーフティ タイマは、それぞれ I2C の CHG_TMR フィールドおよび PRECHG_TMR フィールドで設定されます。プリチャージ タイマは 1 時間に固定されています。セーフティ タイマが満了すると、充電は停止され(CHG_STAT = 000b)、降圧コンバータはシステム負荷に電力を供給するため動作を継続します。
EN_SAFETY_TMRS = 0b に設定することで、トリクル充電、プリチャージ、高速充電安全タイマを無効化できます。EN_SAFETY_TMRS は、チャージャがどの充電ステージにあるかに関係なく、いつでも有効化できます。各タイマは、次の 2 つの条件が同時に満たされた時点でカウントを開始します:EN_SAFETY_TMRS = 1 で、対応する充電段がアクティブです。
高速充電、トリクル充電、またはプリチャージのいずれかのセーフティ タイマが満了すると、SAFETY_TMR_STAT ビットおよび SAFETY_TMR_FLAG ビットは 1b に設定されます。
充電電流の低下を引き起こすイベントが発生した場合、EN_TMR2X ビットが設定されていると、充電セーフティ タイマは半分のクロック レートでカウントされます。
充電を中断する故障が発生している間は、EN_TMR2X ビットの状態に関係なく、充電、プリチャージ、およびトリクルの各セーフティ タイマも中断されます。故障が解消されると、充電が再開され、タイマが停止した場所で安全タイマが再開されます。
充電安全タイマと充電終了を同時に無効化することもできます。この条件では、ホストによって充電が無効にされるまで、充電は実行され続けます。