JAJZ021A April 2024 – April 2025 IWRL6432AOP
フレーム停止 API の不正な動作
フレーム タイマはハードウェア レジスタでフレーム停止コマンドをラッチします。このコマンドは、現在のフレームの終了時に有効になります。フレーム タイマがすでに停止しているときにフレーム停止 API を発行すると、ラッチされたストップ ビットにより、次のフレーム トリガで意図しない停止が発生します。