La tecnología Mioty es una nueva solución de red de área extensa de baja potencia (LPWAN) y es una verdadera tecnología basada en la norma ETSI 103 357. Mioty logra un gran alcance con comunicaciones inferior a 1 GHz y ofrece redes robustas gracias a su innovadora división de telegramas. También es capaz de escalar a miles de dispositivos en una sola estación base. Las aplicaciones previstas son los dispositivos sensores de potencia ultrabaja, como la medición y la monitorización medioambiental e industrial. Estos dispositivos sensores pueden tener una duración de batería superior a 10 años en una red de Mioty.
¿Por qué elegir a TI para Mioty?
Primeros pasos
Mioty proporciona comunicación para implementaciones a gran escala para garantizar una transmisión fiable y eficiente en entornos difíciles, lo que hace que este protocolo sea adecuado para aplicaciones de largo alcance, baja potencia y alta escalabilidad.
Para comenzar a construir su propia red, siga estos pasos:
CC1312PSIPACTIVO
Software de protocolo para la tecnología MIOTY
Para comenzar a evaluar el software de protocolo MIOTY® con el kit LaunchPad SensorTag:
- compre uno o más kits SensorTag CC1352R
- compre un kit de desarrollo LaunchPad CC1352R1
- descargue el kit de desarrollo de software SimpleLink™
- Para el desarrollo de pilas MIOTY, póngase en contacto con Stackforce
- (...)
Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico
Este kit LaunchPad™ SensorTag de TI ofrece sensores ambientales y de movimiento integrados, conectividad inalámbrica multibanda y software fácil de usar para crear prototipos de aplicaciones conectadas. Con un solo kit, los desarrolladores pueden crear fácilmente aplicaciones conectadas con (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
La MCU inalámbrica multibanda CC1352R forma parte de la plataforma de microcontroladores (MCU) SimpleLink™, que consta de MCU Wi-Fi®, Bluetooth® baja energía, inferior a 1 GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4 y host, que comparten un entorno de desarrollo común y fácil de usar con un único kit de (...)
Technical Resources
Preguntas frecuentes sobre mioty (FAQ)
MIOTY, the new LPWAN standard, provides quality and scalability for worldwide Sub-
módulos mioty con Radiocrafts
Encuentre respuestas a preguntas comunes
¿Cómo se compara la tecnología Mioty con otras tecnologías LPWAN?
Mioty transmite datos de una manera única. En lugar de enviarlo como un paquete, Mioty divide el telegrama (paquete de datos) en varios subtelegramas que se distribuyen en los dominios de tiempo y frecuencia. Esto hace que Mioty sea más escalable y robusto en comparación con otras tecnologías LPWAN.
¿Qué tipo de alcance puedo esperar de Mioty?
Alcance de 5 km en entornos urbanos y 15 km en entornos rurales.
¿Qué bandas de frecuencia son compatibles con Mioty?
Como se describe en la especificación, la familia TS-UNB admite las frecuencias de 868 MHz y 915 MHz.
¿Cuál es el cronograma para el soporte a la comunicación bidireccional?
La pila Mioty de Stackforce ya es compatible con la comunicación bidireccional, así como con las puertas de enlace de los diferentes proveedores de estas.
¿Dónde puedo encontrar información sobre el dispositivo de interfaz física (PHY) y las funciones de seguridad de Mioty?
Mioty se basa en la familia de banda ultraestrecha con división de telegramas (TS-UNB) de la norma ETSI TS103358. Si está interesado en los detalles tecnológicos sobre el protocolo, consulte el capítulo 6 de la especificación.
¿Cómo funciona la tasa de licencia de Mioty?
Existe un costo de licencia de propiedad intelectual (IP) asociado al uso de Mioty; se trata de un costo único por dispositivo que gestiona Sisvel. Consulte su sitio web para obtener más detalles.
¿Cuáles son las principales diferencias entre la puerta de enlace de alto rendimiento y la de bajo costo? ¿Hay alguna diferencia en la escalabilidad?
La principal diferencia está en el rango dinámico y en la linealidad. Esto afectará a la capacidad de receptores para manejar las señales débiles en presencia de otra señal más fuerte deseada y no deseada. Esto podría influir potencialmente en la escalabilidad, pero desde el punto de vista del procesamiento de señales, no debería haber ninguna diferencia en lo relativo a la escalabilidad. La puerta de enlace de bajo costo se destina principalmente a tareas de evaluación, despliegues en interiores o zonas rurales, mientras que la puerta de enlace de alto rendimiento se debe utilizar para soluciones urbanas en exteriores.
¿Qué puertas de enlace están actualmente en el mercado y cuáles son su costo?
Actualmente hay tres puertas de enlace Mioty en el mercado de Diehl, BehrTech y Weptech. Visite la tienda mioty para ver su oferta y solicitar un presupuesto o póngase en contacto con los fabricantes directamente.