JAJA710A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1
周波数変調を使用してスペクトラム拡散を実現する方法は、FM 無線送信と同様で、搬送波周波数の変調を使用して信号を転送します。スペクトラム拡散では信号を送信しませんが、FM 無線送信と共通の用語が使用されます。
図 2-2 (左) は、三角波タイプのスペクトラム拡散の例で、クロック周波数が時間の関数としてプロットされています。結果として得られる基本のスペクトラム・プロットを図 2-2 (右) に示します。時間領域は、変調波形の 1 サイクル分を示します。ここで、fC は変調されていない発振器 (キャリア) の周波数、fm は変調周波数、ΔfC はスイッチング周波数が fC から離れる距離です。図 2-2 (左) に示す波形は離散化されていますが、必ずしもデジタル・ディザリングであるとは限りません。スイッチング・レギュレータのクロック周波数は、スイッチング・サイクルごとに 1 回しか更新できないため、変調方式に関係なく、周波数と時間の波形は離散的にする必要があります。三角波変調のプロファイルは、多くのアナログ・ディザリング・プロファイルの 1 つにすぎませんが、生成が容易で、性能も優れているため、非常に一般的です [1]。この理由から、このアプリケーション・ノートでは、他の種類のアナログ・ディザリング・プロファイルは分析されません。