JAJSWZ6A July 2025 – August 2025 INA600
PRODMIX
設計者は、オペアンプが電気的オーバーストレスにどの程度耐えられるのかという質問をすることがよくあります。これらの質問は、主にデバイスの入力に関するものですが、電源電圧ピンや、さらに出力ピンにも関係する場合があります。これらの各ピンの機能には、特定の半導体製造プロセスの電圧ブレークダウン特性と、ピンに接続された特定の回路とで決まる電気的ストレスの制限値があります。また、これらの回路には内部静電気放電 (ESD) 保護機能が組み込まれており、製品の組み立て前と組み立て中の両方で、偶発的な ESD イベントから保護します。
この基本的な ESD 回路と、電気的オーバーストレス イベントとの関連性を十分に理解しておくと役に立ちます。INA600 デバイスに搭載されている ESD 回路を図 7-5 に示します。入力ピンでは、ESD 保護回路に高インピーダンスのダイオード構造が使われており、ESD 電流は電源側の ESD セルには導かれません。出力ピンでは、両方の電源レールに対して逆バイアス ダイオードがあります。これらのダイオード構造は、ESD 電流を内部の電源ラインに戻し、その先にある差動アンプ内部の ESD セルで吸収します。リファレンス ピンの ESD 保護はローカルで行われており、電流を電源側の ESD セルには流しません。
すべての ESD 保護回路は、通常の回路動作中は動作しないように設計されています。